Export und Import von Modbus-Mappings
Exportieren oder importieren Sie durch Exportieren oder Importieren einer CSV-Datei Modbus-Mapping-Informationen in großen Mengen.
Die CSV-Datei enthält Informationen über Modbus-Adresszuordnungen, einschließlich Variablenname, Datentyp, Adresse und verwendete Adresse. Sie können bis zu 200 Modbus-Mapping-Verknüpfungen exportieren oder importieren. Die importierten Modbus-Mapping-Verknüpfungen überschreiben alle vorherigen Verknüpfungen.
Rückmeldung geben