Kommunikationsdiagnose für DeviceNet
Die Kommunikationsdiagnoseseite für DeviceNet ist auf der Plug-in-Modul 2080-DNET20-Konfigurationsseite verfügbar, wenn das Plug-In-Modul Version 2 aufweist.
Sobald der Controller verbunden ist, ist die Schaltfläche
Diagnose
verfügbar. Wenn sich FactoryTalk Design Workbench
im Online-Modus befindet, wird die Diagnoseseite aktiviert und die Werte vom Controller aktualisiert.
TIPP:
Wenn der
Micro800
-Controller durch ein Kennwort geschützt ist, müssen Sie dieses eingeben, um die Kommunikationsdiagnose
für DeviceNet anzuzeigen.Bei der Diagnose der seriellen Kommunikation und des seriellen Anschlusses mit dem DeviceNet-Treiber wird in der folgenden Tabelle die Statistik aufgeführt, die in Echtzeit überwacht und angezeigt wird.
Abgelegt | Beschreibung |
|---|---|
Steckplatznummer | Zeigt den Steckplatz, in dem das Plug-In-Modul 2080-DNET20 an den Micro820 L20E-, Micro850 L50E- oder Micro870 L70E-Controller angeschlossen ist.Nummern des Steckplatzes: von 1 bis 5 |
Status | Zeigt den Status des Scanners an. Der Status ist schreibgeschützt. Weitere Informationen finden Sie unter DeviceNet-Scanner-Status-Codes. |
Modus | Zeigt den Modus des Scanners an: im Leerlauf oder in Betrieb. |
Baudrate | Zeigt die Baudrate des Scanners an. Die möglichen Werte lauten:
|
Adresse | Zeigt die Scanner-Adresse an, die vom Gerät gelesen wird. |
Automatischer Scan | Zeigt den Status des automatischen Scans als aktiviert oder deaktiviert an. |
Knoten in der Scan-Liste | Zeigt die aktivierten Knoten im Netzwerk an. Es können bis zu 20 Knoten aktiviert werden. Die Knotenzustände lauten:
|
Rückmeldung geben