DeviceNet-Scanner-Status-Codes

Das Plug-in-Modul 2080-DNET20 fügt dem
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- oder
Micro870
L70E-Controller DeviceNet-Funktionalität hinzu.
DeviceNet-Scanner-Status-Codes
Statuswert
Beschreibung
65
Automatisch scannen Aktiv (Status nur Scanner)
67
Reserviert
68
Reserviert
69
Reserviert
70
Scanner hat DUP MAC-Prüfung nicht bestanden
71
Ungültiger Wert in Scan-Liste
72
Gerät kommuniziert nicht mehr
73
Gerät entspricht nicht der Scan-Liste
74
Scanner hat Datenüberlauf erkannt
75
Kein Netzwerkdatenverkehr erkannt
76
Kein Netzwerkdatenverkehr für Scanner erkannt
77
Datengröße stimmt nicht mit der Scan-Liste überein
78
Gerät in Scan-Liste nicht in Subnetz aktiv
79
Scanner konnte keine Mitteilung senden
80
Scanner ist im Leerlauf
81
Scanner ist im Fehlermodus
82
E/A-Fragment nicht in richtiger Reihenfolge
83
Gerät konnte nicht initialisiert werden
84
Gerät noch nicht initialisiert
85
Datengröße in einer Verbindung mit diesem Gerät sind nicht korrekt
86
Gerät (Slave) wechselte in Leerlauf
87
Dem gemeinsamen Master wurde kein Slave zugewiesen
88
Dem gemeinsamen Master wurden nicht die erforderlichen Auswahlen zugewiesen
89
Herunterladen von Keeper fehlgeschlagen
90
Vom Benutzer deaktivierter Scanner
91
Buss an Scanner aus
92
Keine Netzwerkversorgung erkannt
93
CRC-Fehler an mindestens einem Konfigurationsblock erkannt
94
Reserviert
95
Scanner-Anwendungs-Flash wird aktualisiert
96
Port ist im Testbetrieb
97
Benutzer hat Scanner angehalten
98
Esc, Überlauf, Division oder anderer Prozessorfehler
99
Zeitüberschreitung der Scanner-Überwachung
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal