Datenschutz

Verwenden Sie das Dialogfeld
Datenschutz
, um eine Liste von benutzerdefinierten globalen Variablen zu erstellen, die in folgenden Fällen ihren Wert behalten:
  • Wiederherstellen eines Controller-Projekts von einem Speichermodul ( für
    Micro820
    L20E-,
    Micro850
    L50E- und
    Micro870
    L70E-Controller verfügbar).
  • Herunterladen eines Projekts, Programmen, Variablen und Controllerkonfigurationen auf einen
    Micro800
    -Controller (für
    Micro820
    L20E-,
    Micro850
    L50E- und
    Micro870
    L70E-Controller verfügbar).
In
FactoryTalk Design Workbench
behalten die Variablen, die für den Datenschutz definiert sind, ihre Werte bei, wenn das Projekt im Speichermodul gespeichert wird und das aktuelle Controller-Projekt die folgenden Kriterien erfüllt:
  • Der Variablenname, der Datentyp und die Anzahl der Bytes sind in beiden Projekten identisch definiert.
  • Die Arrays und Array-Dimensionen sind in beiden Projekten identisch definiert.
  • Die Variable ist in beiden Projekten mit Datenschutz konfiguriert.
Informationen im Datenschutzraster
Spalte
Beschreibung
Nr.
Zeigt die Indexnummer der Variable an. Wenn Sie eine Variable löschen, werden die Indizes aller nachfolgenden Variablen um eins verringert.
Es werden bis zu 60 globale Variablen zum Datenschutz unterstützt.
Variablenname
Zeigt den Namen der benutzerdefinierten Variable an.
Datentyp
Zeigt den Datentyp der globalen Variable an.
Unterstützte Datentypen sind:
BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, und USER ARRAYS.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal