Hinzufügen von Variablen zum Datenschutz
Verwenden Sie das Dialogfeld
Datenschutz
, um eine Liste von benutzerdefinierten globalen Variablen zu erstellen, die in folgenden Fällen ihren Wert behalten:- Wiederherstellen eines Controller-Projekts von einem Speichermodul ( fürMicro820L20E-,Micro850L50E- undMicro870L70E-Controller verfügbar).
- Herunterladen eines Projekts, Programmen, Variablen und Controllerkonfigurationen auf einenMicro800-Controller (fürMicro820L20E-,Micro850L50E- undMicro870L70E-Controller verfügbar).
Der Datenschutz unterstützt bis zu 60 benutzerdefinierte Variablen der folgenden Typen:
- einfache Datentypen, ausgenommen STRING
- Arrays mit bis zu drei Dimensionen
So fügen Sie Variablen zum Datenschutz hinzu
- Öffnen Sie das DialogfeldDatenschutz, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie dannDatenschutzaus.
- Wählen Sie imProjekt-Organizerden Controller aus, und wählen Sie dann in der Menüleiste aus.
- Doppelklicken Sie unterDatenschutzaufVariable auswählenoder wählen Sie
aus. - Suchen und wählen Sie in der Variablenauswahl die Variable und wählen Sie dannAuswählenaus.
- Wählen Sie unterDatenschutzdie OptionOKaus.Um eine Variable ausDatenschutzzu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Variable und wählen Sie dannLöschenaus.
Rückmeldung geben