Automatische Verweisaktualisierung für globale Variablen
Wenn eine globale Variable im
Micro800
-Projekt umbenannt wird, werden die Verweise auf die globale Variable automatisch mit dem neuen Variablennamen aktualisiert.Automatische Namensänderungen spiegeln sich in Verweisen auf globale Variablen wider in:
- Kontaktplan-Programmorganisationseinheiten (POEs)
- Funktionsblockdiagramm-POEs
- POEs für strukturierten Text
- Benutzerdefinierte Funktionsblöcke (BDFB) in POEs
- Benutzerdefinierte Funktionen (BDF) in POEs
- Controller-Konfigurationen
- Modbus-Mapping (Micro820L20E-,Micro850L50E- undMicro870L70E-Controller)
- MicroLogix-Mapping (Micro850L50E-Controller undMicro870L70E-Controller)
- DNP3-Mapping (2080-L70E-24QBBN- oder 2080-L70E-24QWBN-Controller)
- Datenprotokoll (Micro820L20E-Controller)
- Rezept (Micro820L20E-Controller)
Nach dem Umbenennen einer globalen Variablen:
- Verweise auf die Variable werden mit dem neuen Namen aktualisiert.
- Bei nicht geöffneten POEs, BDFBs oder BDFs, die nicht kennwortgeschützt sind, wird der zugehörige Editor automatisch mit der Namensänderung der Variablen geöffnet.
- DieMicro800-Konfigurationsseite und das DialogfeldDatenschutzwerden nicht automatisch geöffnet. Öffnen Sie sie manuell, um die Namensänderung zu überprüfen.
- Bei kennwortgeschützten POEs, BDFBs oder BDFs im Projekt wird eine Meldung angezeigt, dass nicht alle Verweise auf Variablen mit dem neuen Namen aktualisiert wurden.
Rückmeldung geben