Variable umbenennen

Verwenden Sie das Variablenraster, um eine vorhandene Variable umzubenennen. Die in grauen Zeilen aufgeführten Variablen (z. B. System- und E/A-Variablen) sind schreibgeschützt und können nicht gelöscht werden.
Nach dem Umbenennen einer Variable werden die Verweise auf die globalen oder lokalen Variablen aktualisiert, um den neuen Namen widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Verweisaktualisierung für globale Variablen.
Voraussetzungen
  • Der Controller ist offline.
So benennen Sie eine Variable um
  1. Öffnen Sie den Raster für globale oder lokale Variablen.
  2. Doppelklicken Sie auf den Variablennamen, geben Sie den neuen Variablennamen ein und drücken Sie dann die
    Eingabetaste
    .
    TIPP:
    Um eine Umbenennung rückgängig zu machen oder wiederherzustellen, verwenden Sie das Menü
    Rückgängig
    und
    Wiederherstellen
    aus dem Menü
    Bearbeiten
    .
  3. Wählen Sie im Menü
    Datei
    die Option
    Speichern
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal