Querverweis-Browser

Der Querverweis-Browser ist ein Suchtool zur Suche nach Logik-Verweisen auf Variablen innerhalb des
Micro800
-Projekts.
Öffnen Sie den Querverweis-Browser über:
  • Den Sprach-Editor eines Strompfad-Diagramms, Funktionsblockdiagramms oder Programms für strukturierten Text.
  • Den Raster für globale oder lokale Variablen.
Der Querverweis-Browser zeigt Verweise auf die Variable basierend auf der Verwendungsstelle der Variable an, einschließlich:
  • Kontaktplan-Programme
  • ST-Programme
  • Funktionsblockdiagramme
  • Benutzerdefinierte Funktionen
  • Benutzerdefinierte Funktionsblöcke
  • Controller-Konfigurationen
Der Querverweis-Browser zeigt folgende Informationen über die Variable an:
  • Name
    : Variablenname, auf den im Controllerprojekt verwiesen wird
  • Anweisung
    : Name der Anweisung, in dem die Variable verwendet wird
  • Position
    : Speicherort, an dem die Variable verwendet wird, und ein Link zu dem Speicherort
  • Zugriff
    : Der Kommunikationszugriff auf die Variable als
    Kein Zugriff
    ,
    Lesen/Schreiben
    oder
    Lesen
    .
Querverweis-Browser
Querverweis-Browser
Querverweis-Browser
Element
Beschreibung
Textbox 1
Zeigt die Position der Variable im Controllerprojekt an:
  • Für globale Variablen ist dies
    <project-name>.<variable-name>
    .
  • Für lokale Variablen ist dies
    <project-name>.<program-name>.<variable-name>
    .
Sie ist schreibgeschützt.
Textbox 2
Aktualisiert die Querverweisliste.
Aktualisierung wird verwendet nach:
  • Änderung der Position einer Variable im Sprach-Editor.
  • Umbenennung von Variablen, Programmen, Anweisungen oder definierten Wörtern.
Textbox 3
Zeigt die Gesamtzahl der Verweise auf die ausgewählte Variable an.
Textbox 4
Öffnet die nicht verwendete Variablenauswahl, um die benutzerdefinierten Variablen anzuzeigen, die keinem Controller-Programm zugewiesen sind.
Textbox 5
Blendet die Referenzinformationen für die Kategorie ein oder aus.
Textbox 6
Zeigt den Ort des Verweises im
Projekt-Organizer
an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal