Verweise auf eine Variable suchen
Verwenden Sie den Querverweis-Browser für Folgendes:
- Alle Verweise auf eine Variable suchen
- Zum Speicherort wechseln, an dem auf die Variable verwiesen wird
- Die nicht verwendete Variablenauswahl öffnen, um benutzerdefinierte Variablen anzuzeigen, die keinem Controller-Programm zugewiesen sind
Auf Variablen kann in Folgendem verwiesen werden:
- Kontaktplan-Programme
- Funktionsblockdiagramm-Programme
- ST-Programme
- Modbus-Zuweisung
- DNP3-Mapping
- MicroLogix-Mapping
- Datenprotokoll
- Rezept
- Datenschutz
Voraussetzungen
- Speichern Sie das Projekt.
So suchen Sie nach Verweisen auf eine Variable
- Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
- Klicken Sie im Raster für globale oder lokale Variablen mit der rechten Maustaste auf eine Variable und wählen Sie dannAlle Verweise suchenaus.
- Klicken Sie im Sprach-Editor eines Kontaktplans, strukturierten Texts oder Funktionsblockdiagramms mit der rechten Maustaste auf eine Variable und wählen Sie dannAlle Verweise suchenaus.
Rückmeldung geben