Nicht verwendete Variablen anzeigen

Der nicht verwendete Variablenbrowser enthält eine Auflistung benutzerdefinierter Variablen, welche in einem
FactoryTalk Design Workbench
-Projekt oder Controller-Programmen erstellt wurden, die noch keinem Controller-Programm zugewiesen wurden.
Nicht verwendete Variablen für kennwortgeschützte Programme werden nicht aufgelistet.
So zeigen Sie nicht verwendete Variablen an
  1. Wählen Sie im Querverweis-Browser
    Nicht verwendete Variablen
    .
    Der Browser für nicht verwendete Variablen wird geöffnet und zeigt folgende Informationen an:
    Parameter von nicht verwendeten Variablen
    Spalte
    Beschreibung
    Name
    Name der nich verwendeten Variable
    Datentyp
    Datentyp der nicht verwendeten Variable
    Gerät
    Gerät, in dem die nicht verwendete Variable vorhanden ist
    Container
    Name der Programmorganisationseinheit (POE), die die Variable enthält
    Für nicht verwendete Variablen ist das Feld
    Container
    leer.
  2. (Optional) Wählen Sie
    Aktualisieren
    , um die Liste der nicht verwendeten Variablen zu aktualisieren.
  3. (Optional) Wählen Sie
    Nicht verwendete Variablen löschen
    aus, um die nicht verwendete Variablen aus Programmen oder aus allen POEs zu löschen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal