Parameter des Dialogfelds „Gerätedefinition“
Das Dialogfeld
Gerätedefinition
enthält die folgenden Parameter.
TIPP:
Einige Parameter im Dialogfeld
Gerätedefinition
sind nicht für alle Gerätetypen verfügbar.Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Gerätetyp | Zeigt die Bestellnummer und den Typ des Geräts an. |
Name | Gibt den Gerätenamen an. Der Name muss dem IEC_61131-Benennungsstandard entsprechen. Wenn in dieses Feld ein ungültiges Zeichen eingegeben wird oder der Name länger als 40 Zeichen ist, ignoriert die Software das Zeichen. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung für das Gerät an. Die Beschreibung darf nicht länger als 512 Zeichen sein. Wird die maximale Länge der Beschreibung überschritten, ignoriert die Software alle zu viel eingegebenen Zeichen. |
Steckplatz | Gibt die Nummer des Steckplatzes für das Gerät an. Nur Steckplätze zwischen 1 und der maximalen Anzahl an E/A-Geräte sind je nach Plattform gültig. Bei der Erstellung des Geräts wird als Steckplatznummer standardmäßig der erste verfügbare Steckplatz verwendet. Wird der Controller so geändert, dass er eine geringere maximale E/A-Anzahl unterstützt, ist der aktuelle Steckplatzwert möglicherweise nicht mehr gültig. |
Serie | Gibt die Geräteserie an. |
Version | Gibt die Haupt- und Nebenversion des Geräts an. Gültige Werte für die Nebenversion sind zwischen 1 und 255. |
Elektronische Codierung | Definiert die für das Gerät verwendete elektronische Codierung. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler. Gültige Werte:
Detaillierte Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter Anwendungsverfahren zur Elektronischen Codierung bei Logix5000 Steuersystemen, Publikation LOGIX-AT001. |
Verbindung | Legt den Verbindungstyp oder das Kommunikationsformat fest. Ausführliche Informationen zu Rackverbindung finden Sie unter Rackverbindung. |
Konfiguriert von | Zeigt die Entität an, die das Gerät konfiguriert. Gültige Werte:
Die verfügbaren Werte hängen von der Host-Software ab. Werte, die von der Software nicht unterstützt werden, werden ausgeblendet. |
Eingangs-/Ausgangsdaten | Den Eingangs- und Ausgangsdatentyp des Geräts anzeigen. |
Ausgangsmodus | Definiert den Ausgangsmodus des Geräts. |
Zähler | Wählen Sie die Zählernummer für das Gerät aus. |
Ethernet-Adresse | Gibt die IP-Konfiguration für das Gerät an. Zu den möglichen Optionen zählen:
|
Netzwerkadressenübersetzung (Network Address Translation, NAT) aktivieren | Aktiviert die Sicherheitskommunikation mit einem über NAT angesprochenen Gerät. |
Tatsächliche Geräteadresse | Gibt die IP-Adresse des Geräts im privaten Netzwerk der NAT an. Es handelt sich um dieselbe IP-Adresse, die auch in der Ansicht Internetprotokoll zu finden ist.Dieser Parameter ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Netzwerkadressenübersetzung (Network Address Translation, NAT) aktivieren aktiviert ist. |
Chassis-Größe | Legt die Chassis-Größe des Racks fest, in dem sich das Adapterbrückengerät befindet. Nur gültige Chassis-Größe werden angezeigt. Für die Chassis-Größe kann kein Wert festgelegt werden, der geringer ist als das letzte Gerät im Chassis. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn das Gerät als Adapter in der Topologie fungiert. |
Rückmeldung geben