Dialogfeld „Gerätedefinition“

Im Dialogfeld
Gerätedefinition
können Sie Folgendes tun:
  • Den Gerätetyp und die Version anzeigen.
  • Den Gerätetyp und die Version mit
    Studio 5000 Logix Designer®
    als Host-Software ändern.
  • Konfiguration von gerätespezifischen Parametern.
    TIPP:
    Die verfügbaren Parameter variieren in Abhängigkeit des zu konfigurierenden Geräts. Parameter, die nicht für das Gerät gelten, werden ausgeblendet.
    Sie können die Gerätedefinition nicht ändern, während Sie online oder im gesicherten Sicherheitsmodus sind.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal