Diagnostizieren eines Problems mit einem Gerät

In
Gerätediagnose
können Sie ein Problem diagnostizieren. Diagnose ist in folgenden Fällen deaktiviert:
  • Sie arbeiten offline.
  • Die IDs stimmen nicht überein.
So diagnostizieren Sie ein Problem mit einem Gerät
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Geräteinformationen
    aus.
  2. In
    Gerätediagnose
    können Sie die Diagnose für das Gerät anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal