Parameter der Gerätediagnose

Das Dialogfeld
Gerätediagnose
enthält die folgenden Parameter:
TIPP:
Je nach Gerätedefinition sind unterschiedliche Parameter verfügbar.
Integrität
Parameter
Beschreibung
Wert
Betriebsmodus
Zeigt den Betriebszustand für das Gerät an. Der
Betriebsmodus
ist leer, wenn das Gerät offline oder wenn die Verbindung zum Gerät nicht hergestellt ist.
Ruhezustand oder Ausführen
Schwellenwerte für die Diagnose überschritten
Zeigt an, ob Diagnosen aktiv sind oder ob ein Schwellenwert erreicht wurde.
Ja oder Nein
Anzahl der Diagnosesequenzen
Zeigt an, wie häufig eine eindeutige Diagnosebedingung festgestellt wird und wie häufig eine eindeutige Diagnosebedingung von „Festgestellt“ in „Nicht festgestellt“ wechselt.
Eine gültige Nummer
Steuerungsfähig
Zeigt an, ob das antwortende Gerät in der Lage ist, E/A-Verbindungen zu öffnen.
Ja oder Nein
Port1/2 verbunden
Gibt an, ob Port 1 oder Port 2 mit dem Gerät verbunden ist.
Ja oder Nein
Port1/2 unsicher
Gibt an, ob der Verbindungsstatus von Port 1 oder Port 2 überprüft wurde.
Ja oder Nein
Fehler bei Port1/2
Zeigt einen Fehler bei Port 1 oder Port 2 an.
Ja oder Nein
DLR aktiviert
Gibt an, ob Ring auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR) für dieses Gerät aktiviert ist.
Ja oder Nein
PRP aktiviert
Gibt an, ob Parallel Redundancy Protocol (PRP) für dieses Gerät aktiviert ist.
Ja oder Nein
Zeitstempel des „Port1/2 getrennt“
Zeigt den Zeitstempel der Trennung von Port 1 oder Port 2 im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS.mmm“ an.
  • JJJJ = Jahr
  • MM = Monat
  • TT = Tag
  • HH = Stunde (24-Stunden-Format)
  • mm = Minuten
  • SS = Sekunden
  • mmm = Millisekunden
Eine gültiger Zeitwert oder kein Wert, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde.
Fehler
Parameter
Beschreibung
Wert
Fehler beim Sicherheitsmodus
Zeigt an, ob im Sicherheitsmodus ein Fehler aufgetreten ist.
Ja oder Nein
Fehler beim Verbindungsmodus
Zeigt an, ob bei der in der
Gerätedefinition
definierten Verbindung ein Fehler aufgetreten ist.
Ja oder Nein
Fehler bei Speicherkarte
Zeigt
Ja
an, wenn die auswechselbare Speicherkarte nicht vorhanden oder nicht formatiert ist oder nicht über genügend Speicherplatz zum Speichern von Konfigurationsdaten und Firmware verfügt.
Ja oder Nein
Nichtübereinstimmung der Speicherkartendaten
Zeigt
Ja
an, wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht mit der Konfiguration oder dem Firmware-Produkt übereinstimmen.
Ja oder Nein
Übertemperatur
Zeigt
Ja
an, wenn das Gerät bei einer höheren Temperatur als seinen Betriebsgrenzen betrieben wird.
Ja oder Nein
Kritische Temperatur
Zeigt
Ja
an, wenn das Gerät die kritische Temperaturgrenze für den ordnungsgemäßen Betrieb überschreitet und möglicherweise ohne weitere Warnung abgeschaltet wird.
Ja oder Nein
Fehler bei PRP-Port1/Port2
Zeigt einen Fehler im PRP-Modus an Port 1 oder Port 2 an.
Ja oder Nein
Fehler „Partner fehlt“
Zeigt
Ja
an, wenn eines der beiden Geräte fehlt.
Ja oder Nein
Fehler beim Partnerprodukttyp
Zeigt
Ja
an, wenn die Geräte-ID des vorgesehenen Partnergeräts aufgrund des Produkttyps kein Partner sein kann.
Ja oder Nein
Fehler bei Partnerversion
Zeigt
Ja
an, wenn das Gerät nicht gekoppelt werden kann, weil seine Version nicht mit der Version des verbundenen Partnergeräts kompatibel ist.
Ja oder Nein
Fehler bei Partnerverbindung
Zeigt
Ja
an, wenn die Medienlandekarte des Partnergeräts einen Verbindungsfehler aufweist.
Ja oder Nein
Externer Disqualifikationsfehler
Gibt an, ob ein externer Disqualifizierungsfehler aufgetreten ist.
Ja oder Nein
Redundanter Verbindungsfehler
Gibt an, ob ein Fehler der redundanten Verbindung aufgetreten ist.
Ja oder Nein
Zeitstempel
Zeigt den Zeitstempel des letzten Fehlers im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS.mmm“ an.
  • JJJJ = Jahr
  • MM = Monat
  • TT = Tag
  • HH = Stunde (24-Stunden-Format)
  • mm = Minuten
  • SS = Sekunden
  • mmm = Millisekunden
Eine gültiger Zeitwert oder kein Wert, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde.
Verkehr
Parameter
Beschreibung
Wert
TCP-Verbindungen
Zeigt die Anzahl der TCP-Verbindungen zum und durch den Adapter an, die zum aktuellen Zeitpunkt offen sind.
0 bis 32767
CPU-Nutzung
Zeigt die Nutzung der Kalkulations-Engine an.
0 % bis 100 %
CIP-Verbindungen
Zeigt die Anzahl der CIP-Verbindungen zum und durch den Adapter an, die zum aktuellen Zeitpunkt offen sind.
0 bis 32767
CIP-Paketverluste
Zeigt die Anzahl der sequenziellen Adresselement-Sequenznummern an, die in Verbindungen der Klasse 0 und Klasse 1 vom Adapter und dessen untergeordneten Elementen verbraucht werden.
0 bis 2147483647
CIP-Zeitüberschreitungen
Zeigt die laufende Anzahl der Quell- und Zielverbindungen zum und durch den Adapter mit Zeitüberschreitungen an.
0 bis 2147483647
Rate HMI-Paket
Zeigt die Rate an, mit der HMI Daten übermittelt hat.
Die Anzahl von Paketen der Klasse 3 und unverbundenen Paketen, die vom Gerät in der vorherigen Sekunde übermittelt und empfangen wurden.
0 bis 2147483647
Rate IO-Paket
Zeigt die Rate an, mit der der E/A Daten übermittelt hat.
Die Anzahl von Paketen der Klassen 0 und 1, die vom Adapter in der vorherigen Sekunde übermittelt oder empfangen wurden.
0 bis 2147483647
EtherNet-Fehler
Zeigt die Summe der folgenden Ethernet Link-Objektwerte über alle Ports hinweg an: Verwerfungen Ein, Fehler Ein, Unbekannte Protos Ein, Verwerfungen Aus, Fehler Aus, Ausrichtungsfehler, FCS-Fehler, Einzelne Kollisionen, Mehrere Kollisionen, SQE-Testfehler, Aufgeschobene Übertragungen, Verspätete Kollisionen, Übermäßige Kollisionen, MAC-Übertragungsfehler, Trägersignalabtastung, Datenübertragungsblock zu lang und MAC-Empfangsfehler.
0 bis 2147483647
Gleichzeitige Verbindungen für Paketverlust
Zeigt die Anzahl der Paketverluste des Geräts bei gleichzeitigen Verbindungen an.
0 bis 2147483647
Zeitsynchronisierung
Parameter
Beschreibung
Wert
CIP-Synchronisierung gültig
Gibt an, ob zum Zeitpunkt eines Ereignisses ein gültiger CIP-Synchronisierungszeit-Master auf der Backplane vorhanden war.
Ja oder Nein
Zeitüberschreitung bei CIP-Synchronisierung
Gibt an, dass zum Zeitpunkt eines Ereignisses ein gültiger CIP-Synchronisierungszeit-Master auf der Backplane vorhanden war, der jedoch inzwischen abgelaufen ist.
Ja oder Nein
Identität Grandmaster-Uhr
Zeigt die Identität der Grandmaster-Uhr an, mit der das Gerät synchronisiert wird.
8-Byte-Hexadezimalzahl
Offset der lokalen Uhr zur Systemzeit
Zeigt den Offset zwischen der lokalen Uhr und der Systemzeit in Nanosekunden an.
Ziehen Sie diesen Wert zur Ermittlung von Zeitsprüngen heran. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn eine PTP-Aktualisierungsmeldung eingeht.
-9223372036854775808 bis 9223372036854775807
Zeitstempel Offset der lokalen Uhr
Zeigt den Zeitstempel-Offset der lokalen Uhr im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00)“ an.
  • JJJJ = Jahr
  • MM = Monat
  • TT = Tag
  • HH = Stunde (24-Stunden-Format)
  • mm = Minuten
  • SS = Sekunden
  • mmm = Millisekunden
  • uuu = Mikrosekunden
  • nnn = Nanosekunden
  • UTC-00:00 = Zeitzone
Eine gültige Zeitangabe oder kein Wert, wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal