Ansicht „Geräteinformationen“
In der Ansicht
Geräteinformationen
können Sie Geräte- und Statusinformationen anzeigen, wenn sich das Gerät im Online-Modus befindet.In der Ansicht
Geräteinformationen
können Sie folgende Aktionen ausführen:- Die Identität des Geräts ermitteln.
- Den aktuellen Betriebszustand des Geräts anzeigen.
- Anzeigen, ob das Gerät vom Eigentümer-Controller konfiguriert wurde.
- Anzeigen, ob aktuell ein Eigentümer-Controller mit dem Gerät verbunden ist.
- Aktuelle Informationen aus dem Gerät abrufen.
- Ein Gerät in seinen Einschaltzustand zurücksetzen.
- Wenn es unterstützt wird, lassen Sie den Schutzmodus des Geräts anzeigen.
- Löschen Sie, falls unterstützt, aktuelle Fehler des Geräts.
- Konfigurieren Sie, falls unterstützt, die Systemstatusanzeige für die Geräteidentifikation.
TIPP:
Die Daten in der Ansicht
Geräteinformationen
stammen direkt vom Gerät. Die Ansicht Geräteinformationen
ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn die Verbindung auf „Nur abhören“ festgelegt ist.Rückmeldung geben