Ansicht „Punkte“ (Ausgangsgeräte)
In der Ansicht
Punkte
können Sie folgende Aktionen ausführen:- Anzeigen einer Übersicht über die Punkte für das Ausgangsgerät.
- Das Verhalten jedes Ausgangspunkts für folgende Fälle konfigurieren:
- Es tritt ein Kommunikationsfehler auf, und das Gerät geht in den Fehlermodus über.
- Der Controller geht in den Programmmodus über. Im Programmmodus werden Ausgänge vom Controller ignoriert und der Ausgang übernimmt das ausgewählte Verhalten.
- Es tritt ein Kommunikationsfehler auf, während der Controller im Programmmodus ist.
- Sie können zusätzliche Parameter konfigurieren und ein Problem mit einem Ausgangspunkt diagnostizieren. Nicht für alle Ausgangsgeräte verfügbar.
Rückmeldung geben