Diagnostizieren eines Problems mit einem Ausgangspunkt

In der Ansicht
Punkte
können Sie die folgenden Probleme diagnostizieren:
  • Das Vorliegen eines Kurzschlussfehlers.
  • Das Vorliegen eines „Keine Last“-Fehlers.
So diagnostizieren Sie ein Problem mit einem Ausgangspunkt
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Punkte
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Punkte
    in der Spalte
    Diagnose
    für den Punkt aus.
  3. In
    Punktxx-Diagnose
    können Sie die Diagnose für den Punkt anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal