Parameter der Ansicht „Punkte“ (Ausgabegeräte)

Die Ansicht
Punkte
für die Ausgangsgeräte enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Punkt
Zeigt die Punktnummer an, für die diese Konfiguration gilt.
Ausgangszustand während
Programmmodus
Legt das Verhalten der einzelnen Ausgänge fest, wenn der Controller in den Programmmodus übergeht. Im Programmmodus werden Ausgänge vom Controller ignoriert und der Ausgang verhält sich wie folgt:
  • Aus
    – Ausgang ist 0 oder Aus
  • Ein
    – Ausgang ist 1 oder Ein
  • Halten
    – Ausgang behält letzten Zustand bei
Ausgangszustand während
Fehlermodus
Legtdas Verhalten der einzelnen Ausgangspunkte fest, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt und das Gerät in den Kommunikationsfehlermodus wechselt.
  • Aus
    – Ausgang ist 0 oder Aus
  • Ein
    – Ausgang ist 1 oder Ein
  • Halten
    – Ausgang behält Strompegel bei
Fehlermodus-Ausgangszustands
Dauer
Legt fest, wie lang der Wert Fehlerwert beibehalten wird, bevor in den endgültigen Fehlerzustand übergegangen wird.
Tipp: Dieser Parameter wird für die Geräte 5069-OW4I und -OX4I- nicht unterstützt.
Fehlermodus-Ausgangszustands
Endzustand
Legt fest, ob das Gerät nach Ablauf der Dauer des Fehlermodus-Ausgangszustands in den Zustand „Ein“ oder „Aus“ übergeht. Der standardmäßige Endzustand lautet „Aus“. Bei Auswahl einer endlosen Dauer kann kein Endzustand festgelegt werden. Das Gerät behält seinen aktuellen Zustand im Fehlermodus bei.
Tipp: Dieser Parameter wird für die Geräte 5069-OW4I und -OX4I- nicht unterstützt.
Ausgangszustand bei einem Kommunikationsfehler im Programmmodus
Legt die Ausgangsaktion fest, wenn die Kommunikation im Programmmodus fehlschlägt.
  • Ausgänge im Programmmodus-Zustand belassen
  • Ausgänge in den Fehlermodus-Zustand versetzen
„Keine Last“-Diagnose aktivieren
Legt fest, ob die „Keine Last“-Erkennung aktiviert wird. Mit „Keine Last“ wird erkannt, ob ein Signaldraht von einer seiner Klemmen getrennt oder ein RTB entfernt wurde.
Diagnose
Öffnet
Punktxx-Diagnose
für Diagnoseinformationen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal