Ansicht „Connection“ (Verbindung)
Verwenden Sie die Ansicht „Connection“ (Verbindung), um das Steuerung-zu-Gerät-Verhalten zu definieren:
- Festlegen der Rate des angeforderten Paketintervalls. Weitere Informationen finden Sie unter Angefordertes Paketintervall.
- Auswählen von Unicast- oder Multicast-Verbindungen zur Verwendung im EtherNet/IP-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter Unicast- oder Multicast-Verbindung.
- Anzeigen der Ursache eines Verbindungsfehlers.TIPP:Wenn ein Verbindungsfehler vorliegt, wird im Bereich „Connection Fault“ (Verbindungsfehler) ein Fehlercode mit einer Beschreibung angezeigt, der Ihnen bei der Fehlerbehebung des Moduls hilft. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung für das IO-Link-Mastermodul.
- Sperren des Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter Modulsperrung.
- Konfigurieren der Fehlerantwort für Verbindungsfehler, während sich die Steuerung im Run-Modus befindet.
Ansicht „Connection“ (Verbindung) – Beispiel

Rückmeldung geben