Unicast- oder Multicast-Verbindung
Während der Konfiguration des Moduls müssen Sie den Parameter „Connection over EtherNet/IP“ konfigurieren. Mit der Konfigurationsauswahl wird festgelegt, wie Eingangsdaten im Netzwerk übertragen werden.
Das IO-Link-Mastermodul verwendet für die Datenübertragung eines der folgenden Verfahren:
- Multicast – Multicast-Verbindungen stellen Informationen von einem Sender an mehrere Empfänger gleichzeitig zur Verfügung. Kopien einer Übertragung werden an eine ausgewählte Untergruppe möglicher Ziele übergeben.
- Unicast – Unicast-Verbindungen sind Punkt-zu-Punkt-Übertragungen zwischen einem Quell- und einem Zielknoten im Netzwerk. Eine Übertragung wird abhängig von der Modulkonfiguration an eine Zielsteuerung gesendet.
WICHTIG:
Wenn Sie eine ControlLogix 5580-Steuerung in einem Hochverfügbarkeitssystem nutzen, müssen Sie die Einstellung „Multicast“ verwenden.
Rückmeldung geben