Benutzer

Benutzer erscheinen als Objekte in der
Projektansicht
. Weisen Sie den Benutzern Berechtigungen und Rollen zu, um den Inhalt und die Oberfläche zu bestimmen, die der Benutzer zur Laufzeit in der Anwendung sieht.
Jedes Projekt hat einen anonymen Standardbenutzer, der die Sitzung der Anwendung authentifiziert. Zur Laufzeit ist der Sitzungsbenutzer der Benutzer, der bei der Anwendung angemeldet ist. Der Inhalt und die Benutzeroberfläche, die angezeigt werden, hängen von der Sichtbarkeit ab, die für eine Gruppe von Benutzern oder für Benutzer mit einer bestimmten Rolle festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit für Inhalte zur Laufzeit konfigurieren.
TIPP: Informationen dazu, wie Sie lokalen und Domänenbenutzern die Anmeldung ermöglichen, finden Sie unter Authentifizierung. Wenn Sie die Authentifizierung auf Modell, Lokal und Domäne festlegen, können Sie das Benutzerpasswort nicht ändern oder Benutzer hinzufügen. Ändern Sie den Authentifizierungsmodus in einen anderen Modus als Modell, Lokal und Domäne.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal