Benutzer hinzufügen
Fügen Sie Benutzer zur
Projektansicht
oder zu Benutzer und Gruppen verwalten
hinzu. Verwalten Sie vorhandene Benutzer durch Hinzufügen zu Gruppen und Rollen und Gewähren von Benutzerberechtigungen.- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteDashboardseite öffnenund danachBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Wählen Sie unterBenutzerdie OptionBenutzer hinzufügen.TIPP: Um Benutzer in derProjektansichthinzuzufügen, klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den Projektknoten und wählen dann . Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufSicherheitund wählen Sie aus, um für neue Benutzer einen Ordner hinzuzufügen.
- Konfigurieren Sie inBenutzer hinzufügendie folgenden Eigenschaften für den Benutzer:
- Name. Der Name des Benutzers.
- Passwort. Das Passwort, das der Benutzer für die Anmeldung an der Anwendung eingeben muss.
- Gebietsschema. Das Gebietsschema des Benutzers.
- Sprache. Die für den Benutzer konfigurierte Sprache.
- Maßsystem. Das für die Anzeige von Daten für den Benutzer verwendete Maßsystem:
- Internationales Einheitensystem
- US-Maßsystem
- Angloamerikanisches Maßsystem (UK)
- Domäne. Kennzeichnet das lokaleWindows®-Benutzerkonto für jedes mit der Domäne verknüpfte Benutzerkonto.TIPP: Sie können die Eigenschaften eines Benutzers in derProjektansichtdurch Auswahl des Benutzers und anschließender Änderung der Eigenschaften unterEigenschaftenkonfigurieren.
- (Optional) Wenn Gruppen erstellt werden, wählen Sie unterBenutzern Gruppen zuweisendie Gruppen aus, die dem Benutzer zugewiesen werden sollen.
- (Optional) Wenn bereits Rollen erstellt wurden, wählen Sie unterRollen zu Benutzern zuweisendie diesem Benutzer zuzuweisenden Rollen aus.
- Wählen SieHinzufügenaus.UnterBenutzerwerden die dem Benutzer zugewiesenen Gruppen und Rollen angezeigt. UnterGruppenwird der Benutzer unter den ausgewählten Gruppen angezeigt. UnterRollenwird der Benutzer unter den ausgewählten Rollen angezeigt.
Der Benutzer wird auf der Seite „Dashboard“ und in der
Projektansicht
unter Benutzer
angezeigt.user
Rückmeldung geben