Benutzer zu einer Gruppe oder Rolle zuweisen
Verwalten Sie Benutzer und Gruppen von der Dashboard-Seite aus, um Benutzer der Reihe nach Gruppen und Rollen zuzuweisen und eine Hierarchie der Rechte und Privilegien zu erstellen.
Erstellen Sie Benutzer, Gruppen und Rollen und weisen Sie dann den Gruppen und Rollen Benutzer zu.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteund danachDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Auf der Seite „Dashboard“ führen Sie eine der Aktionen aus:
- Ziehen Sie unterBenutzereinen Benutzer auf eine Gruppe unterGruppenoder auf eine Rolle unterRollen. Sie können auch eine Gruppe oder Rolle auf einen Benutzer ziehen. Halten Sie dieUmschalt- oderStrg-Taste gedrückt, um einen Elementeblock bzw. nicht zusammenhängende Elemente auszuwählen und zu ziehen.
- Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, wählen SieZu Gruppen oder Rollen zuweisen, wählen Sie die Gruppen und Rollen aus, und wählen Sie dannAnwenden.
TIPP: Neben einer Gruppe oder Rolle, die bereits einem Benutzer zugewiesen ist, wirdangezeigt. Von
Projektansichtaus können Sie den Benutzer einer Gruppe oder Rolle zuweisen, indem Sie ihn inProjektansichtauf die Gruppe oder Rolle ziehen.
Der Benutzer wird auf der Dashboard-Seite unter der Gruppe dargestellt.
assign
hierarchy
privilege
Rückmeldung geben