Loading
Pressemitteilung | Februar 10, 2026

Rockwell Automation Technologie unterstützt Orphea bei der Modernisierung und Beschleunigung seines Produktionsprozesses

Präzisionsrobotik und das Fachwissen des Spezialisten Vimco werden diesem führenden Hersteller von Gewebeschutzmitteln helfen, Kosten zu kontrollieren und die Produktion zu steigern.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass die italienische und schweizerische Haushaltsmarke Orphea ein neues, maßgeschneidertes End-of-Line-Verpackungssystem eingesetzt hat. Das von Rockwell Automation und dem Automatisierungsspezialisten Vimco entwickelte System wurde, wird die Produktion beschleunigen, Fehlerquoten reduzieren und Orphea ermöglichen, zu skalieren und zu expandieren.

Orphea ist ein führender Hersteller von Gewebeschutzmitteln. Die Produkte bestehen aus porösen Papierblättern, die mit parfümierten Ölen, welche aktive Inhaltsstoffe pflanzlichen Ursprungs enthalten, imprägniert sind. Diese Premium-Produkte sind empfindlich und werden in hochwertigen Verpackungen verpackt, deren Handhabung und Verschluss Geschicklichkeit erfordert.

„Mit diesem neuen automatisierten System können wir Produktionskosten, Geschwindigkeit und Qualität so steuern, dass wir expandieren, skalieren und diversifizieren können“, sagt Orphea CEO Gianpaolo Re. „Größere Effizienz ist entscheidend für unsere zukünftigen Produkt- und Expansionspläne. Wir hören viel über den Hype um Robotik. Aber ich war wirklich beeindruckt von diesem neuen System. Es ermöglicht uns, die Qualität der Handwerkskunst mit der Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit der Automatisierung zu verbinden.“

Bisher war dieser Prozess des Verpackens von Gewebeschutzmitteln zu komplex und erforderte zu viel Präzision, um ihn zu automatisieren. Das neue System, basierend auf Allen Bradley® Antrieben und Schaltern, überwindet diese Herausforderung. Es bietet die Präzision und Geschicklichkeit, die zur Handhabung des empfindlichen Produkts erforderlich ist, und ermöglicht sogar einen schnellen Wechsel von einer Verpackungsgröße zur anderen. So kann Orphea Produktlinien zusammenführen, um eine höhere Effizienz und Kosteneffektivität zu erzielen.

„Aufgrund der hohen Produktqualität und der Komplexität der Verpackung war dies eine anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Chiara Mambretti, Sales and Market Lead bei Vimco. „Dank unserer fantastischen Zusammenarbeit mit Rockwell Automation und Orphea sind wir vom Endergebnis, das die Effizienz des Produktionsprozesses erheblich steigern wird, äußerst begeistert.“

„Rockwell Automation freute sich sehr, mit Vimco zusammenzuarbeiten, um Orphea zu unterstützen“, sagt Rodrigo Riera, Regional Vice-President, Südeuropa, Rockwell Automation. „Orpheas Anwendung zeigt, wie moderne Präzisionsrobotik heute in der Lage ist, Aufgaben zu automatisieren und radikal zu optimieren, die einst als so komplex galten, dass sie nur manuell ausgeführt werden konnten.“

 

Über Orphea

Orphea ist eine führende Marke im Bereich Parfümierung, Pflege und Schutz von Textilien. Sie ist spezialisiert auf Gewebeschutzprodukte, einschließlich Streifen und Kartonagen. Das Unternehmen gehört zur Tavola S.p.A., einer Holdinggesellschaft für mehrere Haushalts- und Körperpflegemarken. Orpheas Produktlinie ist gemäß der EU-Biozidprodukte-Verordnung reguliert, wobei die Zulassungen von der Europäischen Chemikalienagentur und nationalen Behörden überwacht werden.

Die Marke entwickelt einzigartige, aus Pflanzen gewonnene Wirkstoffe in Kombination mit modernen bioziden Formulierungen. Diese bieten den Vorteil, sowohl wirksam als auch umweltfreundlich zu sein. Orpheas Produkte sind in der Schweiz bekannte Haushaltsnamen und werden in ganz Italien sowie in anderen europäischen Märkten verkauft. Orphea ist ein Marktführer für europäische Haushaltsschutzprodukte.

Für weitere Informationen zu Orphea, besuchen Sie die Website: https://orphea.it/de/

 

Über Vimco

Vimco wurde 1980 gegründet und ist ein führender Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von präzisen automatisierten Verpackungssystemen. Das Unternehmen bedient Kunden sowohl in der Lebensmittel- als auch in der Nicht-Lebensmittelindustrie und liefert maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für unterschiedliche Produktionsanforderungen. Mit einem engagierten internen Forschungs- und Entwicklungsteam integriert Vimco kontinuierlich die neuesten Innovationen in Design und Konstruktion seiner Verpackungssysteme – sei es standardisiert oder kundenspezifisch. Von der Erstberatung und dem Design über die Fertigung, Installation und den Kundendienst bietet Vimco einen umfassenden End-to-End-Service, der auf Leistung, Zuverlässigkeit und langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet ist.

Für weitere Informationen zu Vimco, besuchen Sie die Website: https://vimco.it/en

Veröffentlicht 10. Februar 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:

Themen: Integrated Architecture Haushalt und Körperpflege
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Technologie unterstützt Orphea bei der Modernisierung und Beschleunigung seines Produktionsprozesses
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: