Loading
Produkt im Blickpunkt | 29. Mai 2025

Rockwell Automation vereinfacht dank der neusten Verbesserungen der Micro800-Steuerungen und der Entwicklungssoftware die Entwicklung intelligenter Maschinen

Die erweiterten Steuerungs- und Softwarefunktionen ermöglichen eine komfortablere und schnellere Umstellung von den älteren MicroLogix-Steuerungen auf die neueren Micro800-Steuerungen, wodurch sich Migrationszeit und -aufwand verringern.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenieur, der Connected Components Workbench-Software verwendet

Industrieunternehmen können intelligentere Maschinen schneller und effizienter entwickeln, indem sie die Firmwareversion 23 für die Allen-Bradley-Steuerungen Micro850 2080-L50E und Micro870 2080-L70E zusammen mit der neuesten Version 23 der Connected Components Workbench-Software von Rockwell Automation einsetzen.

Die verbesserten Steuerungen ermöglichen eine einfache Überwachung der Änderungen von Steuerungsvariablen, da sie die Konnektivität mit der neuesten dezentralen LCD-Anzeige unterstützen. Die dezentrale 3,5-Zoll-LCD-Anzeige unterstützt erweiterte Steuerungsfunktionen wie Modusänderungen, Programmsicherung und -wiederherstellung, benutzerdefinierte Bildschirme und vieles mehr. Da mit den Micro850- und Micro870 2080-Lx0E-Steuerungen die Funktionen der integrierten LCD-Anzeige der MicroLogix-Steuerung beibehalten werden können, steht eine vertraute Benutzeroberfläche zur Verfügung, was das Konvertierungsrisiko verringert.

Außerdem wird die PCCC-Funktionalität (Programmable Controller Communication Commands) auf die Micro850 2080-L50E-Steuerungen erweitert, da die Steuerungsfirmware Version 23 und Connected Components Workbench Version 23 als Mindestsoftwareanforderung gelten. Diese Funktion bietet MicroLogix-Benutzern eine zusätzliche Steuerungsoption, die wie eine MicroLogix-Steuerung kommunizieren kann, indem sie Abwärtskompatibilität mit der älteren Kommunikationsmethode ermöglicht. Die anfängliche Unterstützung der IPv6-Adressierung über einen Modbus-TCP-Server erweitert die Auswahl an IP-Adressen für eine Micro800-Steuerungsverbindung auf ein globales Netzwerk, was die Gerätebereitstellung und -kommunikation vereinfacht.

Softwareversion 23 bietet erweiterte Sicherheit für Steuerungen und Program Organization Units (POUs), da sie längere Kennwörter mit bis zu 64 Zeichen unterstützt. In diesem einzelnen Software-Download stehen auch die Trenderstellungsfunktionen für Parameter der PowerFlex-Frequenzumrichter und die Tag-Variablen der Micro800-Steuerung zur Verfügung, die dazu beitragen, die Einrichtungszeit zu verkürzen und die Instandhaltung zu verbessern.

Veröffentlicht 29. Mai 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Themen: Mikro-Steuerungssysteme FactoryTalk Connected Components Workbench
News zu verwandten Themen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Schnellere Entwicklung intelligenter Maschinen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: