Loading
Pressemitteilung | Juli 2, 2025

Kia Slovakia steigert Ausfallsicherheit, Betriebszeit und digitale Fähigkeiten seiner Produktionslinie durch Modernisierung der Motion-Lösung

Wichtiges Anlagen-Upgrade rationalisiert Programmierung, Komponentenwechsel, Software-Migration und Versionsmanagement mit der neuesten Kinetix-Servotechnologie von Rockwell Automation

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
car creating process

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass Kia Slovakia Teile seines Karosseriebaus durch den Einsatz der neuesten Servotechnologien von Rockwell Automation modernisieren wird.

Die Hebevorrichtungen für den Karosseriebau bei der Herstellung der Kia-Modelle Ceed und Sportage verwenden Servomotoren und Antriebe zum Anheben und Ausrichten der Haupt-Karosserieteile. Da Kia-Ingenieure festgestellt haben, dass die bestehende Servolösung der Hebevorrichtung dem Ende ihrer Lebensdauer entgegengeht, wird das System während der Sommerpause ausgetauscht. Durch dieses Modernisierungsprogramm profitiert der Karosseriebetrieb nicht nur von einer höheren Ausfallsicherheit, sondern auch von den zusätzlichen Möglichkeiten, die eine moderne digitalisierte Hardware mit zeitgemäßen Kommunikationsnetzwerken bietet.

„Ausgediente und veraltete Komponenten erhöhen das Risiko und die Wahrscheinlichkeit von Ausfallzeiten in jedem Fertigungsbetrieb", sagt Mark Bottomley, Regional Vice President, Strategic Accounts and Sales Specialists, EMEA bei Rockwell Automation. „In schlanken Just-in-Time-Umgebungen wie der Automobilindustrie können diese Ausfallzeiten jedoch erhebliche und kostspielige Auswirkungen auf den kritischen Pfad haben. Außerdem entgehen den Nutzern älterer Geräte die zahlreichen Vorteile digitalfähiger Hardware. Aus diesem Grund bieten wir ein umfassendes Modernisierungsprogramm an, das Unternehmen hilft, die Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen."

Der Einsatz von Allen-Bradley® Kinetix® 5700-Servoantrieben und MPL-Servomotoren bei Kia wird auch einen Großteil der Vorgänge hinter den Kulissen rationalisieren, wobei die SPS von Rockwell Automation die Software-Migration, Anpassungen und Upgrades übernehmen.

„Da es sich um einen wichtigen Teil des Produktionsprozesses handelt, ist unsere Hauptanforderung neben der Genauigkeit die Zuverlässigkeit", so Peter Holubčík, stellvertretender Leiter der Wartungsabteilung bei Kia Slovakia. „Wenn Stillstandszeiten erforderlich sind, etwa wenn wir die Hebevorrichtungen neu konfigurieren, müssen wir dies so schnell wie möglich tun, was uns die neue, eng integrierte SPS-, Servo- und Netzwerkarchitektur ermöglicht."

Veröffentlicht 2. Juli 2025

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
EmailEmail

Themen: Produktion von Elektrofahrzeugen Automobil- und Reifenindustrie
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Kia Slovakia erhöht die Ausfallsicherheit und Betriebszeit der Produktionslinie
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: