Veraltetes Dual Channel Input Stop-System
„Wir hatten ein veraltetes Dual Channel Input Stop-System, das etwa 30 Jahre alt war. Da die Zugänglichkeit für die Betriebs- und Wartungsmitarbeiter sehr eingeschränkt war, musste unsere Steuerungsgruppe jedes Mal einbezogen werden, wenn eine Änderung erforderlich war“, erklärt Michael. „Jetzt, mit PlantPAx, liegt die Verantwortung wieder in den Händen der Bediener und Wartungsteams.“
Bis heute hat IEUA drei Anlagen auf die PlantPAx-Plattform umgestellt und Anfang dieses Jahres mit der Migration einer vierten Anlage begonnen. Das neue System umfasst eine Reihe von Angeboten von Rockwell Automation, darunter PowerFlex 750 Series Drives, CENTERLINE Motor Control Centers und IntelliCENTER Software, ControlLogix® Programmable Controllers, ThinManager Software, FactoryTalk® AssetCentre software, und input/output modules.
Live-Upgrades
„Diese Upgrades wurden in jeder Einrichtung an einem aktiven System durchgeführt“, sagt Michael. „Mit der Hilfe von Rockwell Automation, unseren Designberatern und unseren internen Mitarbeitern konnten wir diese Upgrades durchführen, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen oder Ausfallzeiten zu verursachen.“
Als Wasser- und Abwasserbehörde sind Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit für die IEUA von höchster Priorität. Aus steuerungstechnischer Sicht ist die Behörde stolz darauf, dass es kaum bis gar keine Ausfallzeiten gibt.
Konsistenz über alle Einrichtungen hinweg
Seit der Implementierung der Upgrades hat IEUA die Anzahl der Arbeitsaufträge für Steuerungssysteme sowie die Anzahl der Änderungsaufträge für Steuerungssystemintegration-Projekte reduziert.
„Ein wesentlicher Vorteil der Upgrades ist die Konsistenz zwischen unseren Einrichtungen. Mit standardisierter Steuerung und leistungsstarken Grafiken sehen alle Einrichtungen gleich aus und vermitteln das gleiche Gefühl, wenn es um die Konfiguration und das Design der Systeme geht“, so Michael. „Dies hilft, den Bereitschaftsdienst außerhalb der regulären Arbeitszeiten zu optimieren, den wir anbieten, wenn Bediener von einer Einrichtung zur anderen wechseln.“
Die Einbindung und Schulung wichtiger Interessengruppen war für das erfolgreiche Upgrade der IEUA von entscheidender Bedeutung. Die Agentur bezog ihre Betriebs- und Wartungsteams in die Entwicklung und Gestaltung des Systems ein, um sicherzustellen, dass die im System bereitgestellten Informationen leicht verständlich waren.
„Das war für uns das Wichtigste“, erklärt Michael. „Anstatt einfach dieses ganze neue System auf alle loszulassen, haben wir sie eingebunden, Schulung durchgeführt und auf dem Laufenden gehalten.“
Zukünftige Pläne
Da sich der aktuelle 10-Jahres-Plan für das SCADA-System dem Ende nähert, hat die IEUA mit der Planung der nächsten Schritte begonnen.
„Wir denken darüber nach, eine modellprädiktive Regelung und einige Künstliche Intelligenz-Steuerungsfunktionen einzuführen, um den Chemikalieneinsatz für die gelöste Sauerstoffversorgung in unseren Belüftungsbecken zu verbessern, sowie Verbesserungen für unsere Netzwerk-Sicherheit“, sagt Michael.