Loading
CASE STUDY
Recent ActivityRecent Activity

Flüssigkeitsausscheidungs-Presse deckt Gewinnpotenzial in Abfällen auf

Diese effiziente Lösung von Harmony Enterprises schließt eine Markt­lücke mit einem langlebigen, platzsparenden Design – und außergewöhnlicher Kapitalrendite

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Flüssigkeitsextraktionspresse von Harmony Enterprises

Herausforderung

  • Entwicklung einer wirtschaftlichen Flüssigextraktionspresse, die die Volumen- und Platzanforderungen von mittelgroßen Abfüllern, Brauereien und Vertragsverpackern erfüllt.

Lösungen

  • Allen-Bradley® MicroLogix 1200 Steuerung
  • Allen-Bradley® Sicherheitsrelais
  • Allen-Bradley® Näherungssensoren
  • Allen-Bradley® Drucktasten

Ergebnisse

  • Automatisches Ein- und Ausschalten liefert effizient dichte, mill-sized Ballen aus Aluminium, PET oder Tetra Pak Behältern.
  • Edelstahlkonstruktion verbessert die Haltbarkeit.
  • Vertikale Ausrichtung spart Platz.
  • Erwartete Kapitalrendite: 12–18 Monate.

Die Befriedigung des unersättlichen Durstes des Marktes nach einzigartigen, schmackhaften und sicheren Produkten steht für Getränkhersteller an erster Stelle. Doch die Wirtschaftlichkeit hängt auch von der Verwaltung des gesamten Getränk-Lebenszyklus ab – von der Abfüllung und dem Vertrieb bis hin zur Entsorgung von Produkten, die nicht den Spezifikationen entsprechen oder abgelaufen sind.

„Hersteller, Abfüller und Co-Packer müssen gefüllte Behälter, die während des Produktionsprozesses aussortiert werden, effizient entsorgen“, sagte Nick Roberts, National Sales Manager, Harmony Enterprises. „Darüber hinaus sind sie für Produkte verantwortlich, die zurückgegeben werden, weil sie vor dem Verkauf ihr Verfallsdatum erreicht haben.“

Das in Minnesota ansässigeHarmony Enterprises konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz bei der Abfallentsorgung und dem Recycling für seine weltweite Kundenbasis. Die umfangreiche Produktreihe des Unternehmens umfasst PLC-fähige Abfallballenpressen und Verdichter, um den vielfältigen gewerblichen und industriellen Anforderungen gerecht zu werden.

Vor Kurzem hat Harmony die ExtractPack Pro Zwischenpresse zur Flüssigkeitsextraktion eingeführt, um einen ungedeckten Bedarf an einer vertikalen Ballenpresse aus Edelstahl im Getränk-Entsorgungsmarkt zu adressieren.

Richtig dimensioniert & gebaut für Langlebigkeit

„Unsere Recherchen haben eine Lücke im Markt für Ballenpressen zur Flüssigkeitsextraktion aufgedeckt“, sagte Lane Powell, New Business Entwicklung Manager, Harmony Enterprises. „Branchenexperten sagten uns, dass sie eine Ballenpresse zur Flüssigkeitsextraktion mit hoher Kapazität und möglichst geringem Platzbedarf wünschen.“

Die vorhandenen Optionen umfassten nur Lösungen mit geringem Volumen, die manuell befüllt werden mussten und sich ideal für kleinere Betriebe eigneten – und horizontale Ballenpressen mit hohem Volumen, die Ballen in Mill-Größe produzierten. Ballen in Mill-Größe sind extrem dicht und können direkt an die Werke zur endgültigen Wiederverwertung geschickt werden.

Der neue ExtractPack Pro schließt die Lücke zwischen diesen Optionen und produziert Ballen in Mill-Größe in einer vertikalen, platzsparenden Aufstellfläche. Die Maschine ist optimal für Betriebe geeignet, die typischerweise etwa ein oder zwei Mill-große Ballen aus recyceltem Aluminium, PET oder Tetra Pak® Behältern pro Tag verarbeiten. Jeder Ballen entspricht etwa 21000 Aluminiumdosen mit 12 Unzen.

Und der ExtractPack Pro ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Neben der Erfüllung eines einzigartigen Bedarfs ist er die erste vertikale Ballenpresse auf dem Markt mit Edelstahl-Konstruktion.

Einfacher, effizienter Betrieb

Die Flüssigballenpresse ExtractPack Pro basiert auf einer Rockwell Automation® Steuerungsplattform, die eine Allen-Bradley® MicroLogix® 1200 Steuerung und Allen-Bradley Drucktaster, Sicherheitsrelais, Sensoren und andere Komponenten umfasst. Die hydraulisch angetriebene Maschine ermöglicht einen einfachen und effizienten eigenständigen Betrieb – und kann problemlos für die Integration ins Netzwerk konfiguriert werden.

In einer typischen Anwendung wird das Produkt in einen Trichter gefüllt und dann über ein Förderband zum hinteren Teil der Presse transportiert. Wenn die Presskammer voll ist, schaltet sie automatisch um, um eine Platte zu aktivieren, die das Produkt komprimiert. Die Platte und der Boden der Kammer sind mit „Haifischzähnen“ ausgekleidet, die die Behälter beim Komprimieren zu einem Ballen perforieren. Die Maschine arbeitet auf Abruf weiter, bis der Ballen die volle Größe erreicht hat.

Eine Anzeige wird aktiviert, wenn der Ballen voll ist. Dann stoppt der Bediener die Maschine und bindet den Ballen ab. Um eine sichere Ballenentnahme zu ermöglichen, wird der Ballen hydraulisch aus der Vorderseite der Maschine auf eine Palette ausgeworfen.

Während des Betriebs wird die extrahierte Flüssigkeit von einem geschlossenen Produktauffangsystem aufgefangen. Die Flüssigkeit kann an zwei Punkten an der Maschine abgelassen und aufgefangen werden.

"Mit einer Zykluszeit von 38.5 Sekunden ist die Maschine sehr effizient", so Powell. "Wenn sie kontinuierlich mit Produkt von einem 36″ Förderband versorgt wird, kann die ExtractPack Pro Presse in etwa 46 Minuten einen Ballen in Mill-Größe herstellen und auswerfen."

Darüber hinaus verfügt die Maschine über einen „Schlafmodus“, der es ihr ermöglicht, weniger Strom zu verbrauchen und dennoch betriebsbereit zu bleiben.

Beeindruckende Kapitalrendite (ROI) erzielen

"Oftmals zahlen mittelgroße Hersteller pro Tonne, um Getränkebehälter zerstören und recyceln zu lassen", erklärt Roberts. "Unsere neue Maschine bietet die benötigte Funktionalität bei gleichzeitig geringem Platzbedarf – so können sie Produkt vor Ort automatisch zerstören, direkt an Recycler verkaufen und Einnahmen zurückgewinnen."

Harmony Enterprises geht davon aus, dass Kunden innerhalb von 12 bis 18 Monaten eine Kapitalrendite erzielen werden.

"Die Ergebnisse waren bisher sehr gut", so Roberts. "Tatsächlich führte unsere erste installation schnell zu einer Anfrage für ein ähnliches System von einem nahe gelegenen Unternehmen, das den ExtractPack Pro in Aktion gesehen hatte."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Rockwell Automation die Leistung von Maschinenbauern verbessert.

Veröffentlicht 16. März 2020

Themen: Lebensmittel und Getränke Speicherprogrammierbare Steuerungen Sicherheitsprodukte Drucktaster und Signalgeber
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Flüssigkeitsextraktionspresse erschließt Gewinnpotenzial im Abfall
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: