Loading
Anwenderbericht | Lebensmittel
Recent ActivityRecent Activity

Erzeugung sauberer Energie aus organischen Abfällen

Da die Energiekosten weiter steigen, nutzt ein führender Getreidehersteller die anaerobe Vergärung, um Energie aus organischen Abfällen zu gewinnen. Dadurch kann er die Energiekosten senken und gleichzeitig die Umweltbelastung verringern.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Biogasanlage – biogas 75

Herausforderung

  • Entwurf, Bau und Inbetriebnahme einer Anlage zur anaeroben Vergärung zur Energieerzeugung aus Abfall für einen führenden Getreidehersteller 

Lösungen

Fortschrittliche Motorsteuerung 

  • Das Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 Motor Control Center bietet eine hochentwickelte Motorsteuerung
  • Die Allen-Bradley® CompactLogix™ PLC steuert alle Prozesse der Anlage
  • PowerFlex® Antriebe bieten Flexibilität zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen

Anlagenweite Transparenz und Alarmierung

  • FactoryTalk® View SE bietet eine genaue Echtzeitansicht des Prozesses mit Alarmierung per sichere maximale Geschwindigkeit
  • PlantPAx®  hilft, den Engineering-Overhead zu reduzieren und gleichzeitig verbesserte Diagnose und Analyse bereitzustellen

Ergebnisse

Erzeugung sauberer Energie

  • Gas wird erfolgreich von der Anlage zur anaeroben Vergärung produziert
  • Bei voller Auslastung werden 1.5 MW Strom und Wärme produziert
  • Die erzeugte Energie deckt den gesamten Energiebedarf der Anlage ab
  • Die Anwendung ist ein Beispiel für das Clean Energy Futures-Programm der australischen Regierung

Abfallwirtschaft ist ein komplexes Thema, das erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kann und sorgfältig bedacht werden muss.  Intelligente neue Technologien und Verfahren zur Vermeidung, Verringerung und Rückgewinnung von Abfällen können dazu beitragen, die Menge an Abfällen, die auf Deponie entsorgt werden, zu verringern.

Bei der anaeroben Vergärung werden gewerbliche und industrielle Abfälle in vor Ort erzeugten Strom, Wärme und reines Methangas umgewandelt. Dabei entstehen große Mengen biogas, das aus Methan und Kohlenstoffdioxid besteht. Die gereinigte Methanfraktion kann gespeichert, unter Druck gesetzt und zur Erzeugung von Strom und Wärme vor Ort verwendet werden, wobei überschüssige Energie in das Gitter eingespeist oder zur Versorgung von Anlagen und Fahrzeugen genutzt wird.

Da die Energiekosten weiter steigen, erkennen immer mehr Hersteller die Vorteile der anaeroben Vergärung zur Erzeugung von Energie für ihre Anlagen.

Mit einem starken Engagement für seine soziale und Umweltbelastung beauftragte ein führendes Unternehmen für hochwertige Getreideprodukte und -zutaten kürzlich ein australisches Energieunternehmen mit der Einrichtung einer Anlage zur anaeroben Vergärung in seiner Produktionsstätte.

Die Anlage wird Methangas aus Haferkleie erzeugen und diesen Brennstoff in einer kombinierten Wärme- und Stromerzeugungseinheit verwenden, um den bestehenden und zukünftigen Energiebedarf vollständig zu decken und überschüssige Energie in das Gitter einzuspeisen.

Main Image

The Allen-Bradley CENTERLINE 2500 MCC delivers high-level motor control

Eine skalierbare Lösung

Auto Control Systems (ACS), ein Rockwell Automation Silver System Integrator, wurde mit der Entwicklung des Automatisierungs- und Steuerungssystems für die Anlage zur anaeroben Vergärung beauftragt. Das in Perth, Australien, ansässige Unternehmen ACS ist ein führender Anbieter von industrieller Automatisierung und Steuerungssystemen sowie Dienstleistungen in Australien.

Andrew Taylor, Engineering Manager bei ACS, erläuterte die Bedeutung einer skalierbaren Lösung für die Anlage. „Eine skalierbare Lösung bietet die Flexibilität, je nach Bedarf zu skalieren. Die von uns entwickelte Automatisierungs- und Steuerungslösung bot diese Flexibilität in einem skalierbaren, containerisierten Paket. Nach dem Bau und der Vorabprüfung hier in Perth wurde sie zum Kundenstandort transportiert und war bereit für die installation“, erklärte er.

Das Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 IEC Low Voltage Motor Control Center (MCC) von Rockwell Automation stand im Mittelpunkt der Lösung. Mit Ethernet-Konnektivität optimierte das CENTERLINE MCC den Vorprüfungsprozess, und die ArcShield-Technologie erhöhte den Schutz vor internen elektrischen Lichtbogenfehlern und bot ein zusätzliches Sicherheitsniveau.

Die Steuerung der Anlagenprozesse erfolgte durch die Allen-Bradley CompactLogix™ PLC und die PowerFlex® 525 und 753 AC drives, die die Zuverlässigkeit liefern, um die Anwendungsanforderungen der Anlage zu erfüllen. FactoryTalk® View SE liefert eine genaue Echtzeitansicht des Prozesses mit Alarmierung per sichere maximale Geschwindigkeit und ermöglichte ACS die Nutzung der  PlantPAx® Bibliotheken, um ihre technischen Gemeinkosten zu senken.

„Eine Pilotanlage für diese Technologie wurde vor fast 10 Jahren entwickelt, und die anhaltende Zuverlässigkeit dieser Anlage unter Nutzung der Rockwell Automation Technologie ist beeindruckend – es ist eine bewährte Lösung. Das CENTERLINE MCC war eine ausgezeichnete Wahl, denn da bekannt war, dass die neue Norm AS/NZS 61439 bald verbindlich sein würde, war es wichtig, sicherzustellen, dass die Lösung die Anforderungen dieser Norm erfüllt“, so Taylor.

Raj Singh, channel account manager, Rockwell Automation, ergänzte: „Unser ultimatives Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Zeit von der Konzeption bis zur Markteinführung zu verkürzen. Die Nutzung der PlantPAx Dual Channel Input Stop Prozessobjektbibliotheken trägt dazu bei, den für die Automatisierungsinfrastruktur erforderlichen Overhead zu reduzieren und gleichzeitig verbesserte Diagnose und Analyse zu liefern. Insgesamt wirken sich die Systemmerkmale positiv auf den Lebenszyklus des Anlagenbetriebs aus, indem sichergestellt wird, dass anlagenweite und skalierbare Systeme die Produktivität steigern, die Rentabilität verbessern und die allgemeinen Risiken für den Betrieb verringern.“

Umwandlung von Abfall in Energie

Der Prozess der anaeroben Vergärung beginnt im Lagertank, in dem die Abfallhaferhülsen vor der Verarbeitung gelagert werden. Die Hülsen werden dann in die Reaktortanks eingespritzt, wo sie erhitzt, gerührt und anschließend abgekühlt werden. Die vier Hauptphasen des Prozesses sind Hydrolyse, Acidogenese, Acetogenese und Methanogenese. In jeder Phase wird die Materie in kleinere Teile zersetzt, was letztendlich zu einer Mischung aus Methan, biogas, Wasser und Gärrest führt. Das Rohbiogas wird dann zur Erzeugung von Wärme und Strom für die Anlage verwendet, wobei überschüssige Energie in das Gitter eingespeist wird.

Der Prozess der anaeroben Vergärung ist kontinuierlich und muss daher vom Steuerungssystem hinsichtlich pH und Temperatur genau überwacht werden. ACS war für die Akkreditierung des gefährlichen Bereichs verantwortlich und hat vollen dezentralen Zugriff auf die Anlage. 

Main Image

PowerFlex drives provide flexibility to meet application requirements

Antrieb für die Haferproduktion

Die anaerobe Vergärung bietet Unternehmen viele Vorteile, darunter die Beseitigung von Transportkosten und Entsorgungsgebühren für Abfälle, die Senkung der Energiekosten, die Möglichkeit, Fahrzeuge und Ausrüstung mit aufbereitetem biogas zu betreiben, die Monetarisierung wertvoller Kohlenstoffgutschriften im Rahmen des Clean Energy Futures Scheme der australischen Regierung und die Monetarisierung von überschüssigem Strom, der in das Gitter eingespeist wird.

Die anaerobe Vergärungsanlage wurde erfolgreich in Betrieb genommen und es wird derzeit Gas produziert. Im Moment wird dieses Gas abgefackelt, aber wenn die Anlage voll funktionsfähig ist, wird sie 1.5 MW Strom und Wärme erzeugen, die zur vollständigen Deckung des bestehenden Energiebedarfs der Anlage verwendet werden.

Veröffentlicht 12. Dezember 2021

Themen: Drive Sustainability Nachhaltigkeit Energie Lebensmittel und Getränke Stromerzeugung Renewable Energy Antriebe Speicherprogrammierbare Steuerungen Safety Motor Control PlantPAx FactoryTalk View
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Erzeugung sauberer Energie aus organischem Abfall
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: