Loading
Blog | Industrielle Netzwerke
Recent ActivityRecent Activity

Private 5G ermöglicht nachhaltige und agile Industriebetriebe

Industrielles privates 5G ist ein Hilfsmittel für die digitale Transformation in der intelligenten Fertigung, um Geschäftsergebnisse wie Nachhaltigkeit und Agilität zu erzielen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenieurtechnologie und Industrie 4.0 Smart Factory-Konzept mit Symbolgrafik, die ein Automatisierungssystem mit Robotern und automatisierten Maschinen zeigt, die über ein internet Netzwerk gesteuert werden.

EtherNet,IP™ ist bereit für industrielles privates 5G

5G wurde von Grund auf mit Blick auf höchste Zuverlässigkeit, geringe Latenz und ein breites Spektrum an Optionen entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und der industriellen Automatisierung zu erfüllen. Mit Millimeterwellen (mmWave) und privaten Netzwerken bietet 5G diese Vorteile für Standard- und Sicherheitssteuerungsanwendungen mit zahlreichen Industriesensoren, Aktoren und Steuerungen. 5G verspricht, eine tragfähige Technologie zu sein, um herkömmliche kabelgebundene industrielle Netzwerkverbindungen zu ergänzen und sogar zu ersetzen – ein echter Game Changer in Bezug auf Kosten, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Markteinführungszeit für Industriebetriebe auf der ganzen Welt!

Nachhaltigkeitspolitik gewinnt in allen Branchen an Bedeutung. Die Einführung nachhaltigerer Richtlinien ist gut für das Geschäft. Fest installierte Industrieanlagen (Skids, Maschinen oder Ausrüstung) erfordern eine kostspielige kabelgebundene Infrastruktur für neue Installationen; dieser Materialeinsatz wirkt sich negativ auf Nachhaltigkeitsinitiativen aus. Fest installierte Industrieanlagen beeinträchtigen auch die Agilität der Industriebetriebe, da sie eine schnelle Umrüstung zur Reaktion auf dynamische Marktbedingungen erschweren. 

Doch die gesamte Fertigungsindustrie musste ihre Industriebetriebe umstellen, um die sich ändernde Nachfrage während der globalen Pandemie zu befriedigen: von Soda zu Desinfektionsmitteln, von Kleidung zu medizinischen Masken oder von Autoteilen zu Beatmungsgeräten. Die Lehre daraus ist, dass Agilität, Effizienz, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit in der intelligenten Fertigung ein wichtiges nationales Gebot sind!

Hier kommt industrielles privates 5G ins Spiel, ein Hilfsmittel der digitalen Transformation in der intelligenten Fertigung, um Geschäftsergebnisse wie Nachhaltigkeit und Agilität zu erzielen, indem es wichtige Anwendungsfälle unterstützt:

  • Anwendungen für vernetzte Mitarbeiter erhöhen die Sichtbarkeit und Intelligenz durch mobile digitale Tools wie Analyse, digitale Zwillinge und AR.

  • Mobile Asset-Anwendungen erhöhen die Flexibilität und Effizienz mit autonomen Fahrzeugen wie Automated Guided Vehicles (AGVs) und Autonomous Mobile Robots (AMR).

  • Kabellose fest installierte Industrieanlagen verbessern die Nachhaltigkeit, indem sie den Bedarf an kabelgebundener Infrastruktur zur Verbindung statischer Ausrüstung, statischer Ausrüstung mit rotierenden Teilen (Schleifringersatz) und nomadischer Ausrüstung (betrieblich im Stillstand, nicht betriebsbereit im Mobilbetrieb) verringern. Kabellose fest installierte Industrieanlagen erhöhen auch die Flexibilität, indem sie die Zeit für die Umrüstung von Industriebetrieben verkürzen, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Kann industrielles privates 5G dazu beitragen, diese Anwendungsfälle in der Fertigung und im Prozessbetrieb zu ermöglichen?

Um diese Frage zu beantworten, arbeitete Rockwell Automation (Branchenführer in der industriellen Automatisierung) mit Ericsson (Branchenführer in der Infrastruktur für zellulare Vernetzung), Qualcomm (Branchenführer für eingebettete Geräte) und Verizon (führender Dienstanbieter für Netzwerke) zusammen. Die Forschungskooperation bewertete die industrielle Private-5G-Technologie mit ODVA’s EtherNet,IP™, der zentralen industriellen Kommunikationstechnologie, die von Rockwell Automation verwendet wird. Das Hauptlernziel war sicherzustellen, dass EtherNet,IP™-Netzwerke für industrielles privates 5G bereit sind und zu bestätigen, dass industrielles privates 5G für anspruchsvolle EtherNet,IP™-Anwendungen bereit ist.

Die Abbildung ist eine vereinfachte Darstellung des entwickelten Testbeds. Sie stellt einen Anwendungsfall für eine kabellose, fest installierte Industrieanlage dar, die aus folgenden Komponenten besteht:

  • Rockwell Automation Standard- und Sicherheitssteuerung. Eine Bereichssteuerung mit einer GuardLogix® Sicherheitssteuerung. Zwölf verteilte Bereiche mit FLEX 5000® Standard- und Sicherheits-E,A, die Skids, Maschinen oder Ausrüstung repräsentieren. Hinweis: Der Zweck der Sicherheitssteuerung in jedem verteilten Bereich bestand ausschließlich darin, Testbed-Telemetrie zu erfassen.

  • Ericsson Radio-Access-Netzwerkinfrastruktur (RAN). Bestehend aus einer mmWave-Basisstation, die 28 GHz (n261) und LTE-Band 2 mit Release 15 sowie einen privaten 5G-Kern (3GPP Release-15, nicht eigenständig (NSA), vor Ort) verwendet.

  • Qualcomm MTP. Eine mobile Testplattform zur Datenerfassung und Förderfluss-Analyse, die als industrieller 5G-zu-Ethernet-Adapter verwendet wird und als Benutzergerät (UE) bezeichnet wird.

  • Die Vordenkerrolle von Verizon bei der Innovation industrieller Vernetzung mit 5G war ein wichtiger Beitrag zur Definition von Anforderungen, Zielmerkmalen und Umfang des Testbeds, einschließlich einer roadmap für zukünftige Validierungsanforderungen.
Industrielle Netzwerke
Mann, der mit industriellen Netzwerkkabeln arbeitet
Fähigkeiten
Industrielle Netzwerke

Damit Anlagen informationsgesteuert werden können, benötigen sie eine starke Grundlage, die aus einer industriellen Netzwerkarchitektur besteht. Erfahren Sie mehr über unsere sicheren, zuverlässigen und robusten industriellen Netzwerk­lösungen.

Weitere Informationen

Die Tests wurden gemäß einem bewährten Testplan von Rockwell Automation mit strengen Erfolgskriterien von null Fehlern durchgeführt. Er umfasste eine Reihe von Testfällen, um zuverlässige EtherNet,IP™ Standard- und Sicherheits-E,A-Verbindungen (CIP Safety™) von der GuardLogix® Bereichssteuerung auf der linken Seite, mit einer Reihe von angeforderten Paketintervall (RPI)-Einstellungen, über das 5G-RAN zu den FLEX 5000® Standard- und Sicherheits-E,A in den Bereichen 1 bis 12 auf der rechten Seite zu etablieren. RPI ist die Rate, mit der die Steuerung und die E,A Daten austauschen.

Die erfolgreichen Testergebnisse zeigten, dass der aktuelle Stand des industriellen Private 5G (3GPP Release-15, NSA, vor Ort, mmWave-Spektrum) eine ausreichend geringe Latenz und Jitter aufweist, um RPI-Einstellungen zu unterstützen, die besser sind als die Standardeinstellungen von Rockwell Automation für EtherNet,IP™ Standard- und Sicherheits-E,A-Verbindungen. Diese RPI-Einstellungen unterstützen viele drahtlose, feste industrielle Anlagenanwendungen (Skids, Maschinen oder Ausrüstung), die EtherNet,IP™ Standard- und Sicherheits-E,A-Kommunikation verwenden.

Die Ergebnisse des Lernziels betonen:

  • EtherNet,IP™ ist bereit für industrielles Private 5G.

  • Der aktuelle Stand von industriellem Private 5G ist bereit für EtherNet,IP™ Standard- und Sicherheits-E,A-Anwendungen.

  • Industrielles Private 5G kann helfen, Geschäftsergebnisse wie erhöhte Nachhaltigkeit und verbesserte Agilität in Industriebetrieben zu ermöglichen.

Die Forschungszusammenarbeit wird fortgesetzt. Es gibt Pläne, EtherNet,IP™ zeitliche Synchronisierung (CIP Sync™) und verteilte Motion-Anwendungen (CIP Motion™) über 3GPP Release 16 eigenständig (SA) industrielles Private 5G zu evaluieren. Die Ergebnisse eines ersten Machbarkeitsnachweises auf einem Prototyp-Testbed waren vielversprechend.

Dank Rockwell Automation, Ericsson, Qualcomm Technologies Inc. und Verizon können wir zusammenfassend bestätigen, dass reale 5G-fähige Testfälle für die industrielle Automatisierung wie versprochen funktionieren. Industriebetriebe können somit heute vom 5G-Standard profitieren, um ihre Anforderungen an leistungsstarke drahtlose Konnektivität und Geschäftssicherheit zu erfüllen, während sie sich in Richtung intelligente Fertigung entwickeln.

Infografik, die einen Fertigungsbereich zeigt, der privates 5G in seiner industrielles Internet der Dinge-Architektur nutzt
 

Besuchen Sie uns am Innovationsstand auf der diesjährigen Automation Fair®!

 

Connected Enterprise, FLEX 5000®, GuardLogix®, Stratix und Rockwell Automation sind Marken von Rockwell Automation, Inc.

CIP, CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™ und EtherNet,IP™ sind Marken von ODVA, Inc.

 

Veröffentlicht 2. November 2022

Themen: Industrielle Automatisierung und Steuerung Integrated Architecture Digitale Transformation Produkte für industrielle Netzwerke

Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Principal Application Engineer, Innovation & Technology, Rockwell Automation
Gregory Wilcox ist ein Vordenker im Bereich neuer Kommunikationstechnologien, IIoT, IT/OT-Zusammenlegung und Cybersicherheit.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Private 5G bietet nachhaltige und agile Industriebetriebe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: