Ihr bestehendes HMI/SCADA-System übernimmt weiterhin kritische Betriebsabläufe – doch es entstehen neue Anforderungen. Sie benötigen möglicherweise umfangreichere Berichte, Edge-Datenerfassung, Drittanbieter-Konnektivität, dezentralen Support oder Daten für Unternehmensanalysen. FactoryTalk® Optix™ ergänzt Ihr aktuelles System um diese Funktionen und hilft Ihnen so, zu modernisieren, ohne Bewährtes zu ersetzen.
FactoryTalk® View SE + FactoryTalk® Optix™
FactoryTalk® View SE ist weiterhin eine bewährte Grundlage für groß angelegte HMI/SCADA-Anwendungen, PlantPAx®-Systeme und integrierte Windows-basierte Architekturen. Für viele Unternehmen bleibt es die richtige Plattform für übergeordnete Visualisierung, Alarmierung, systemweite Steuerung und Bedienerinteraktion.
Da Betriebsteams die bereits in ihren Systemen verfügbaren Daten umfassender nutzen möchten, lässt sich FactoryTalk® Optix™ ergänzend zu FactoryTalk® View SE hinzufügen, um neue Anwendungsfälle für Digitalisierung, Berichterstellung, Edge und Konnektivität zu unterstützen. So erweitern Benutzer eine bestehende FactoryTalk® View SE-Bereitstellung, ohne das zentrale übergeordnete System zu ändern oder etablierte Bediener-Workflows zu beeinträchtigen.
FactoryTalk® Optix™ wird beispielsweise verwendet, um PDF-Berichte zu erstellen, Dashboards aus Echtzeitdaten oder historischen Daten aufzubauen, über ODBC eine Verbindung zu lokalen oder dezentralen Datenbanken herzustellen und Informationen mit übergeordneten Systemen auszutauschen. Außerdem führt es Edge-Funktionen über skalierbare Bereitstellungen ein, die Protokolle wie Message Queuing Telemetry Transport verwenden, und unterstützt zugleich die Datenkontextualisierung durch OPC UA-Informationsmodellierung.
FactoryTalk® Optix™ erweitert außerdem die Konnektivitätsoptionen, da es die Kommunikation mit Drittanbieter-Geräten über integrierte Treiber für gängige Protokolle der industriellen Automatisierung unterstützt, darunter Modbus, Siemens, Mitsubishi, Omron, Beckhoff und CODESYS. Wenn dezentraler Support erforderlich ist, bietet die Integration mit FactoryTalk® Remote Access™ eine sichere Möglichkeit, Projekte zu warten, Systeme Fehler zu beheben und Geräte dezentral zu unterstützen.
Auf diese Weise ersetzt FactoryTalk® Optix™ nicht den Wert von FactoryTalk® View SE. Stattdessen bietet es Maschinenbauern, Systemintegratoren und Endanwendern eine praktische Möglichkeit, neue Funktionen für Berichterstellung, Edge, Konnektivität und Fernzugriff rund um eine bestehende HMI/SCADA-Investition zu ergänzen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie FactoryTalk® Optix™ FactoryTalk® View SE in der Rockwell Automation Knowledgebase erweitert (Anmeldung und TechConnect-Zugang erforderlich).
PlantPAx® + FactoryTalk® Optix™
PlantPAx® stellt weiterhin eine bewährte, integrierte DCS-Plattform für Prozessanwendungen bereit und kombiniert eine skalierbare Systemarchitektur, steuerungsbasierte Prozessstrategien und ein konsistentes Bedienerlebnis. Wenn Prozesssysteme um neue Skids, Geräte oder Verfahrenseinheiten erweitert werden, profitieren Anwendungen von einer zusätzlichen lokalen Bedienerschnittstelle näher am Prozess, während die Abstimmung mit dem übergeordneten PlantPAx®-System erhalten bleibt.
Ab PlantPAx® Version 5.40 lassen sich ein OptixPanel™ oder ein ASEM™ 6300 IPC mit FactoryTalk® Optix™ Runtime als angebundene Feld-Bedienerschnittstelle in ein PlantPAx®-System integrieren. Dadurch erhalten Benutzer eine speziell entwickelte Option für lokale Visualisierung und Interaktion auf Geräteebene, während die PlantPAx®-Architektur und die übergeordnete Bedienerumgebung erhalten bleiben.
FactoryTalk® Optix™ nutzt außerdem erweiterte Bediener-Faceplates und gemeinsame Prozessobjekte aus der Rockwell Automation Library of Process Objects. So entsteht ein konsistenteres Erlebnis für Bediener, die vereinfachte Interaktionen auf Skid-, Geräte- oder Feldebene benötigen.
Auf diese Weise ergänzt FactoryTalk® Optix™ PlantPAx®, indem es die Visualisierung auf lokale Feldpanel-Anwendungen erweitert, ohne die Rolle von PlantPAx® als Kern-Prozesssteuerungssystem zu verändern.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von FactoryTalk Optix with PlantPAx und der Rockwell Automation Library of Process Objects.
PanelView™ Plus + FactoryTalk® Optix™
PanelView™ Plus ist weiterhin eine bewährte, benutzerfreundliche und weit verbreitete Bedienerschnittstelle für viele Maschinenbauer und Endanwender. In vielen Anwendungen bleibt es ein zuverlässiges, funktionsstarkes Bedienerterminal, das das Bedienerlebnis noch viele Jahre unterstützt. Rockwell Automation trägt außerdem dazu bei, die Langlebigkeit dieser Plattform sicherzustellen – mit der geplanten Einführung der PanelView Pro-Serie als unkomplizierte Migration ohne Konvertierungsprogramm. Wenn sich Anforderungen jedoch weiterentwickeln, müssen Sie möglicherweise Funktionen ergänzen, etwa die lokale Speicherung von Daten und deren Weitergabe an übergeordnete Systeme, die Unterstützung von Dashboards oder Berichten oder die Aktivierung dezentraler Wartung und Fehlerbehebung.
Eine wirtschaftliche Möglichkeit, diese neuen Anforderungen zu erfüllen, ist die Ergänzung eines Edge-Geräts ohne Bedienoberfläche mit FactoryTalk® Optix™ neben dem vorhandenen Bedienerterminal. OptixEdge™ ist ein kompaktes, eigenständiges Edge-Gerät mit integrierter FactoryTalk® Optix™ Runtime-Berechtigung. Dadurch lassen sich Maschinendaten einfach erfassen, analysieren, speichern und weitergeben, während das vorhandene PanelView™ Plus beibehalten wird. Für Logix-basierte Systeme bietet Embedded Edge Compute eine chassisbasierende Option, die ähnliche Funktionen für Edge-Datenerfassung und -verarbeitung näher an das Steuerungssystem bringt – ebenfalls mit integrierter FactoryTalk® Optix™ Runtime-Berechtigung. Mit beiden Ansätzen ergänzen Maschinenbauer und Endanwender moderne Funktionen für Edge, Konnektivität und Datenmanagement in bestehenden Bereitstellungen, ohne die Bedienerschnittstelle zu ändern, Bediener-Workflows erheblich zu beeinträchtigen oder einen vollständigen Austausch vorzunehmen.
OptixEdge™ und Embedded Edge Compute unterstützen außerdem FactoryTalk® Remote Access™ und bieten so bei Bedarf eine sichere Option für dezentralen Support, Wartung, Updates und Fehlerbehebung.
Erfahren Sie mehr über OptixEdge und Embedded Edge Compute.