搜索
PointMax I/O 模块详细信息
扩展电源
模块类型
产品目录号
说明
扩展电源
5034-EXP 和 5034-EXPXT
扩展电源 MOD 和 SA
PointMax 扩展电源的环境技术参数和认证请参见
环境技术参数和认证
。
5034-EXP 和 5034-EXPXT 扩展电源 MOD 和 SA
环境技术参数和认证
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal