Generic ASCII Transmit 视图
使用通用 ASCII 发送视图配置通过串行模块传输 ASCII 数据的参数。
Generic ASCII Transmit 视图示例

参数 | 定义 | 可用选项 |
|---|---|---|
Swap Mode | 确定发送到串行端口的数据的排列方式。 交换在模块发送输出数据之前执行。 |
小贴士:
A、B、C 和 D 表示接收/发送数据中的四个相邻字节。
|
Termination Mode | 确定数据中终止分隔符的使用情况。 |
小贴士:
仅当标签 OxASCII.TxDataLength 设为 0 时,才会应用结束分隔符。 当 Ox.ASCII.TxDataLength 大于 0 时,有效的终止模式为忽略结束分隔符。
|
Termination Delimiter 1 | 指定通道的第一个终止分隔符。 终止分隔符用于发出数据结束信号。 |
|
Termination Delimiter 2 | 指定通道的第二个终止分隔符。 |
如果输入 $,则表示未使用终止分隔符 2。 |
Diagnostics | 当控制器状态在线时,打开 Diagnostics 对话框,通过通用 ASCII 通信查看用于性能和错误管理的诊断计数器。 | – |
选择 Diagnostics 可查看通用 ASCII 发送/接收通道的诊断信息。
通用 ASCII 发送/接收通道诊断

提供反馈