Generic ASCII Transmit 視圖

使用 Generic ASCII Transmit 視圖,設定透過序列模組傳輸 ASCII 資料的參數。
Generic ASCII Transmit 視圖範例
Generic ASCII Transmit 視圖參數
參數
定義
提供的選擇
Swap Mode
判斷傳輸至序列埠的資料排列方式。 交換會在模組傳送輸出資料之前執行。
  • No Change(預設)
  • Word Swap (ABCD → CDAB)
  • Byte Swap (ABCD → BADC)
  • Word and Byte Swap (ABCD → DCBA)
提示: A、B、C 和 D 代表接收/傳輸資料中的四個相鄰位元組。
Termination Mode
判斷資料中終端分隔符號的用量。
  • Ignore End Delimiter(預設)– 忽略 End Delimiters 且 ASCII.TxData[] 中的所有資料均會被視為一般資料。 如果 Ox.ASCII.TxDataLength 為 0,則傳送的字元數是以 Ox.ASCII.TxDataLength 或 256 為基礎。
  • Exclude – 若 Ox.ASCII.TxDataLength 為 0,則選擇此選項可使用 End Delimiters 標記 ASCII.TxData 的資料末端,但將資料傳送至序列介面時可排除分隔符號。
  • Include – 若 Ox.ASCII.TxDataLength 為 0,則選擇此選項可使用 End Delimiters 標記 ASCII.TxData 的資料末端,但將資料傳送至序列介面時可包括分隔符號。
提示: End Delimiter 僅在 OxASCII.TxDataLength 標籤設定為 0 時才適用。 當 Ox.ASCII.TxDataLength 大於 0 時,有效的終止模式為 Ignore End Delimiter。
Termination Delimiter 1
指定通道的第一個 Termination Delimiter。 Termination Delimiter 用於傳送資料結束的訊號。
  • 對於 7 位元資料 – $00...$7F
  • 對於 8 位元資料 – $00...$FF
Termination Delimiter 2
指定通道的第二個 Termination Delimiter。
  • 對於 7 位元資料 – $00...$7F 與 $
  • 對於 8 位元資料 – $00...$FE 與 $
若您輸入 $,則表示未使用 Termination Delimiter 2。
Diagnostics
當控制器狀態為線上時,開啟 Diagnostics 對話方塊以檢視診斷計數器是否有效能與錯誤管理的 Generic ASCII 通訊。
–
選擇 Diagnostics 可查看 Generic ASCII Transmit/Receive 通道的診斷資訊。
Generic ASCII 傳輸/接收通道診斷
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal