建立用戶定義的診斷組件類型

您可以使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式建立使用者定義的診斷組件類型。
按照以下步驟建立使用者定義的診斷組件:
  1. 從 Controller Organizer 窗格,前往 Assets → Data types → User-Defined。
  2. 用右鍵按一下 User-Defined 資料夾並選擇 New Data Type。
  3. 為您的診斷組件新增 Name 與 Description(選用)。
  4. 在 Members 區域下,依以下詳細介紹的診斷組件新增資料成員。
重要: 本表中所示之成員均依據控制器的資料校準規則進行排列。 請嚴格遵循本附錄表中所示之成員的資料類型與順序。 若未執行資料類型與順序,則在執行 Get Attribute Single Message (MSG) 指令後可能會發生資料未對齊情況。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal