- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
修改后的文本
用户更改文本时触发的事件
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
新文本 | NewText | 控件中插入的新文本 | |
EventId | (继承自 BaseEventType) | ||
EventType | (继承自 BaseEventType) | ||
SourceNode | (继承自 BaseEventType) | ||
SourceName | (继承自 BaseEventType) | ||
Time | (继承自 BaseEventType) | ||
ReceiveTime | (继承自 BaseEventType) | ||
LocalTime | (继承自 BaseEventType) | ||
Message | (继承自 BaseEventType) | ||
Severity | (继承自 BaseEventType) | ||
ConditionClassId | (继承自 BaseEventType) | ||
ConditionClassName | (继承自 BaseEventType) | ||
ConditionSubClassId | (继承自 BaseEventType) | ||
ConditionSubClassName | (继承自 BaseEventType) |
提供反馈