- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
高级 SVG 图像
显示 SVG Tiny 1.2 图像,并允许在设计时或运行时更改图像各个部分的属性
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
路径 | Path | 路径 | |
填充模式 | FillMode | 图像对象的填充模式 (适应:在保持原始纵横比的情况下调整图像的大小;拉伸:通过使纵横比适合图像对象的区域来调整图像的大小) | |
点击可视 | HitTestVisible | 真:拦截用户单击。假:不拦截用户单击,而是根据 Z 轴上的顺序将用户单击传递给基础对象 | |
闪烁 | Blink | 允许对象定期闪烁,当对象不可见时忽略 | |
着色模式 | ColorizationMode | 设置将选定颜色应用于图像时使用的着色模式 | |
SVG 元素属性 | SVGElementProperties | 设置 SVG 文件一部分的颜色 | |
移动对象 | MoveTarget | (继承自容器) | |
可见 | Visible | (继承自元素) | |
已启用 | Enabled | (继承自元素) | |
不透明度 | Opacity | (继承自元素) | |
左边距 | LeftMargin | (继承自元素) | |
上边距 | TopMargin | (继承自元素) | |
右边距 | RightMargin | (继承自元素) | |
下边距 | BottomMargin | (继承自元素) | |
宽度 | Width | (继承自元素) | |
高度 | Height | (继承自元素) | |
水平对齐 | HorizontalAlignment | (继承自元素) | |
垂直对齐 | VerticalAlignment | (继承自元素) | |
旋转 | Rotation | (继承自元素) |
事件
提供反馈