Loading
新聞稿 | 2025 年 6 月 24 日

隨著人才、風險與品質壓力加劇,生物科技製造產業的 AI 普及率激增

全球調查顯示,製造商如何採用先進技術,在經濟不穩定的情況下保持競爭力並滿足日益增長的患者需求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
2025 年智慧製造現狀報告:生物科技產業

密爾瓦基 - 2025 年 6 月 24 日 - Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) 是一家致力於實現工業自動化和數位轉型的全球大型公司,今日宣佈即將公布第 10 年度「智慧製造現狀報告:生物科技產業」的結果。這項全球研究涵蓋來自 15 個主要製造國家/地區的生物科技製造商的 143 位領導者的回應。

生物科技製造商正努力因應不斷增長的需求、成本上升、網路資安威脅,以及複雜的合規要求,同時因應經濟不確定性與持續的人員挑戰。許多企業正積極採用先進技術,以提高營運敏捷性並適應持續變化的市場環境。

智慧製造是一個明確的重點領域, 95% 的生物科技製造商表示他們正在使用或評估智慧技術。 具體而言,公司正使用人工智慧 (AI) 來協助改善產品品質、保護系統,並在難以找到熟練勞動力的情況下為員工提供支援。領導者們不僅考慮短期效益,更持續投資有助於他們擴大產能、建立更安全營運體系的長期技術布局。

「生物科技製造商正在進入數位成熟的新階段,這得益於日益複雜的監管和在不犧牲品質的情況下縮短產品上市時間的壓力,」Rockwell Automation 全球產業生物科技副總裁 Matt Weaver 表示,「今年的報告明確表示,AI 對於現代生物科技製造來說是不可或缺的,它不僅能實現效率最佳化,還能加強產品品質、保護關鍵基礎設施安全,並提升員工技能。業內正經歷著明顯的策略轉向,企業領導者正在加大數位投資,致力於打造更具互聯性、適應性和彈性的營運體系。」

主要的全球調查結果包括:

  • 智慧製造幾乎普及。95% 的生物科技製造商正在使用或評估智慧技術。
  • AI 的主要使用案例已經明確:大多數公司都使用 AI 來改善產品品質 (53%)、簡化營運 (50%) 並強化網路資安 (48%)。
  • 人員聘僱仍是一項重大挑戰。26% 的主管表示,尋找技術型員工是 2025 年經濟成長的最大障礙。
  • 技術人員正在協助彌補人才缺口。近半數的生物科技製造商正在轉向 AI (48%),而 46% 的企業則引入自動化技術來支援其員工。
  • 新興技術正在加速滲透: 36% 的企業計畫投資生成式或因果 AI,35% 計畫探索數位分身和模擬工具。
  • 投資著重於長期價值。領導者將業務成長 (66%)、產能擴大 (62%) 及營運保障 (50%) 列為優先事項。

儘管大多數製造商收集了大量資料,但只有 46% 的企業表示他們實現了資料的有效利用。隨著數位工具的普及,將見解轉化為行動的能力,將是實現更智慧、更快速決策的關鍵。

「Rockwell 憑藉豐富的產業專業知識以及廣泛的自動化和資訊解決方案,在支援全球生物科技組織方面具有獨特的優勢,」Weaver 表示,「不論公司在數位轉型和智慧製造的道路上走向何處,我們都可以精準的幫助他們實現永續成長。」

如需完整的報告,請點擊這裡。

方法

這份報告是根據 15 個國家/地區生物科技製造商、原始設備製造商 (OEM)、系統整合商及工程採購公司 (EPC) 的 143 位經理及高階主管的回應。這是 Rockwell Automation 第 10 版年度智慧製造現狀報告的一部分,該報告針對各產業的 1,560 位決策者進行了調查,並與 Sapio Research 和 Rockwell Automation 合作。

已發佈 2025年6月24日

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


媒體聯絡人

Michelle Anderson
Michelle Anderson
Rockwell Automation 全球公共關係
聯絡方式:

相關新聞
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 隨著人才、風險與品質壓力加劇,生物科技製造產業的 AI 普及率激增