Loading
新聞稿
Recent ActivityRecent Activity

洛克威爾自動化推出 FactoryTalk Design Hub

五大核心方案提升協作力及生產力 加速工業自動化設計上市時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A diagram that includes the logos of five cloud software products on top of a blue burst background, each with arrows pointing to a large FactoryTalk Design Hub logo.

【台北訊,2022 年 10 月 27 日】全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化宣佈推出 FactoryTalk® Design Hub™,工業企業現在可透過雲端,以更簡化、更高效的作業方式提升自動化設計能力,憑著增強的協作力、生命週期管理和隨需存取雲端軟體,無論團隊的規模大小、技能和所在地點皆能更智慧地工作,藉此提高設計生產力,加快產品上市時間,並降低系統建置和維護成本。

A diagram that includes the logos of five cloud software products on top of a blue burst background, each with arrows pointing to a large FactoryTalk Design Hub logo.

洛克威爾軟體及控制資深副總裁 Brian Shepherd 表示:「在遠距辦公的新時代,擁有集中的隨需設計工具對於企業擴大生產規模和快速反應客戶需求極為重要,FactoryTalk Design Hub 讓製造工程師在集中樞紐(centralized nexus)中存取洛克威爾自動化的全部工具及功能,以利團隊和大型企業成功設計和協作。」

FactoryTalk Design Hub 改善工業企業在自動化專案的開發和部署,在遵循最新安全標準和 IT 最佳實務下,團隊能從任何網路瀏覽器中存取隨需設計及最新軟體,並彈性擴展使用者和運算容量,滿足各項專案的負載需求。

ARC Advisory Group 副總裁 Craig Resnick 表示:「自動化設計能力的數位轉型既需透過雲端提高控制系統開發人員的工作效率,也需所有軟體工具藉由數位線程(digital thread)相互連接,最大限度地提高協作能力、可擴展性和工作效率。FactoryTalk Design Hub 在其設計、可視化、數位分身(digital twin)、儲存和遠端存取軟體工具間實現了緊密的數位線程串聯,無論身在何處的控制系統開發人員得以即時隨需存取所有自動化設計,協助企業加速從數位轉型到 IT/ OT 結合的進程。」

企業正在尋找更好的解決方案應對其最緊迫的問題。FactoryTalk Design Hub 解決了傳統軟體設計方法在自動化工作流程中對協作能力、可擴展性和生產效率的三大限制,Samuel Engineering 資深自動化工程師 Doug Hoffer 興奮地表示:「作為各地控制系統開發商的代表,洛克威爾自動化將資源投入至此領域開發,可能將成為結合雲端功能與分析及控制系統開發流程至關重要的工作方式。」

 

FactoryTalk Design Hub包含五大核心解決方案:

FactoryTalk Design Studio

FactoryTalk® Design Studio™ 是從頭提升系統設計效率的全新雲端原生軟體產品,僅需使用網路瀏覽器即可隨時隨地存取,無需下載或安裝,也無需負責軟體維護。從控制器設計開始,FactoryTalk Design Studio 藉由現代化軟體開發實務和整合版本控制系統以縮短開發時間,團隊可共用自動化工具及合併變更,比以往更輕鬆地協作。透過支援一項專案中的多個控制器,動態擴展專案規模,FactoryTalk Design Studio 已準備好改變工業自動化系統的建立方式。

 

FactoryTalk OptiX

FactoryTalk® Optix™ 是洛克威爾自動化可視化產品線的新產品,被喻做「為遠見者提供可視化服務」,為 FactoryTalk Design Hub 中首款支援雲端人機介面(HMI)。借助 FactoryTalk Optix Studio,使用者可直接從網路瀏覽器進行設計、測試和部署應用程式,選擇性雲端連線支援新的協作工作流程,隨時隨地進行修改。FactoryTalk OptiX 為可擴展的現代化平台設計,致力改善工作流程、效率和成效。

 

FactoryTalk Twin Studio

FactoryTalk® Twin Studio™ 是端對端自動化設計解決方案,使用者能在同一雲端環境中進行設計、程式設計、模擬、仿效和虛擬調試。此雲端虛擬生態系統採用洛克威爾的同類最佳軟體產品,在任何地點均可使用網路瀏覽器進行存取,FactoryTalk Twin Studio 能讓使用者在洛克威爾的設計解決方案間無縫轉換、與團隊成員即時協作,更好且更快地開發下一個專案。

 

FactoryTalk Vault

FactoryTalk® Vault™ 為製造設計團隊提供安全的雲端原生集中式儲存,透過現代化版本和存取控制,其先進設計工具能讓使用者藉深度分析控制器更深入地了解設計,因此團隊可於專案中投資更多時間,減少搜尋檔案或使用過時的版本所浪費的時間。

 

FactoryTalk Remote Access

FactoryTalk® Remote Access™ 維護設備的連線安全,團隊能更快地回應需求,隨處皆能快速解決生產問題。FactoryTalk 遠端存取可不受限於地點,快速串聯關鍵問題及相對應領域的專家,從而加快支援回應時間、減少差旅和資產停機的相關成本。

FactoryTalk Design Hub 及其核心解決方案將於 2023 年初全面上市。點選此處深入了解有關洛克威爾自動化 FactoryTalk Design Hub 的更多資訊。

已發佈 2022年10月27日

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化公司(NYSE: ROK)為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力和科技的潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市,旗下約有25,000名員工,致力服務遍布超過 100 國的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise)的相關資訊,請造訪 www.rockwellautomation.com。

主題: Studio 5000

訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思惟領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化推出 FactoryTalk Design Hub : 五大核心方案提升協作力及生產力 加速工業自動化設計上市時間