Loading
產品特色 | 2025 年 10 月 23 日

Rockwell Automation 推出全新 Micro820 L20E 控制器

最新的 Micro800™ 控制器提供增強功能,方便您更快速地設定機器、提升連線能力,同時享有更智慧的系統整合

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
桌上 Allen-Bradley Micro820 控制器的正面視圖,型號 2080-L20E-20QBB

全新 Allen-Bradley® Micro820® L20E 控制器以同樣的小巧體積,提供更高效能和連線能力。這款控制器專為簡化整合並加速試運轉所設計,有助於機器製造商提升營運生產力並快速上市。

全新 L20E 控制器以現有的 LC20 控制器為基礎,具備額外功能,可在程式執行、I/O 回應和通訊方面增強效能。這些全新控制器搭載 Class 1 隱式傳訊功能,最多支援四個節點,可實現更有效率的通訊連線,增強裝置間的即時控制與可靠性。此外,現代化 USB Type C 連接埠可簡化初始機器設定和配置,有助於節省工程設計時間。

本款最新版微型控制器與 Connected Components Workbench™ 軟體平台軟體版本 23 和 FactoryTalk® Design Workbench 軟體版本 1 或更新版本相容,方便使用者在直覺化的程式設計環境中運用進階功能。

Micro820 L20E 控制器是 Micro800 系列最新生力軍,提供可讓智慧機械開發變得更簡單、更快速且更具成本效益的功能。

已發佈 2025年10月23日


主題: FactoryTalk Connected Components Workbench Micro Control Systems
相關新聞
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Micro800 系列最新成員:L20E