Loading
新聞稿 | 19, 八月, 2024

建立智造新標竿 虹興機械攜手洛克威爾自動化搶佔智慧包裝市場

整合三大軟硬體解決方案,克服傳統包裝機占地大、成本高痛點

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
hopak image with RA sales

【台北訊,2024 年 8 月 19 日】機械為奠定工業發展的基礎,台灣憑藉完整的工具機及零組件產業聚落,位居全球工具機供應鏈的重要地位,在數位轉型浪潮下,智慧機械及智慧製造將推動台灣機械產業邁入二兆元的產值。台灣包裝機領導品牌虹興機械推出的智慧彈性間距橫式包裝機,導入洛克威爾自動化 iTRAK 智慧追蹤系統、FactroyTalk Emulate3D 數位分身模擬軟體及 FactoryTalk Optix 數據平台三大解決方案,滿足製造業少量多樣的產品包裝需求,建立智慧製造的新標竿。

深耕全球包裝機領域的虹興機械,致力提供橫式高速包裝機和糖果專用包裝機,並應用於食品、化學產品、藥品等,近年來更擴展至整廠自動化系統的規畫與設計。虹興機械業務經理魏紹凱表示:「傳統包裝機台面臨佔地面積大和維護成本高昂等先天挑戰,當產線擴展包裝項目需求時,難以因應多元的包裝規格落實客製化和彈性部署,大幅限制生產效率。此外,傳統設備缺乏標準化數據,且種類繁雜無法有效監測生產數據,成為優化產線的一大門檻。為改善傳統機台痛點,虹興機械與洛克威爾自動化攜手打造解決方案,展開包裝機智慧升級。」

整合多元自動化方案 克服傳統機台生產痛點

虹興機械的智慧彈性間距橫式包裝機,導入洛克威爾自動化 CompactLogix 5380 控制器,並整合軟體解決方案應用於以下三大優勢,翻轉傳統包裝機生產痛點,提升生產效率與數據監測能力:

·優化物料輸送:藉由模組化的 iTRAK 智慧追蹤系統,可以在直線或曲線的路徑上獨立控制移動元件,優化進料運輸時物品間所需距離,縮短輸送帶長度;此外,單一生產線上同時進行三種包裝模式,變更規格時無需大幅改動機械設計,經模擬測試可有效降低 80% 的停機時間,並釋放 30% 的作業空間。

· 預視產線效能:切換不同工單時,透過 FactoryTalk Emulate3D 數位分身軟體模擬包裝機的運作狀態,並計算出 iTRAK 系統的生產效益,在實際投入生產前將機台調試至最佳狀態,降低潛在時間與佈建成本。

·掌握關鍵數據:為進一步優化製程,FactoryTalk Optix 多功能人機介面與控制器結合,可視化機台運作的生產數據,協助產線掌握製程設備運作與生產資訊。

洛克威爾自動化 OEM 客戶經理歐峻杰表示:「長期推動數位轉型的洛克威爾自動化,見證許多台灣傳統企業邁入新工業模式,除了提供軟硬體解決方案外,更透過全球 OEM 技術顧問(GOTC)注入國際資源,協助無痛整合至既有系統,進一步輔導轉型進程。未來,我們將持續透過前瞻技術與豐富經驗賦能 OEM 廠,提升在地企業於國際市場的競爭力。」

展望未來,虹興機械將基於洛克威爾自動化的解決方案,持續創新產品設計並跳脫傳統硬體的價格競爭,進一步拓展醫療、半導體及電子產品等領域應用,開創藍海商機並奠定智慧包裝機市場的領先地位。

 

了解更多成功案例:虹興機械導入智慧機械解決方案打造智慧型包裝機

已發佈 2024年8月19日


為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 建立智造新標竿 虹興機械攜手洛克威爾自動化搶佔智慧包裝市場