Loading
新聞稿 | 19, 六月, 2025

三貿機械聯手洛克威爾自動化 深化輪胎成型機智慧製造布局

打造高效、智慧與安全兼俱的產線,提高全球市場競爭力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Samson Machinery case study

【台北訊,2025 年 6 月 18 日】隨著市場快速多變、量產化競爭日趨激烈,終端客戶對設備數據透明度與洞察的需求持續提升,OEM 製造商迫切推動數位轉型以提升決策效率,加速邁向智慧製造。台灣輪胎成型機設計及製造領導品牌三貿機械,導入洛克威爾自動化 FactoryTalk® Optix™等多元數位解決方案,透過硬體設計整合、可視化數據洞察與高效安全系統,減少機台停機時間及顯著提升產效率,協助終端客戶提升營運韌性與決策能力。

三貿機械深耕輪胎成型機市場逾五十年,以高度客製化機台及高品質為核心優勢,長期為全球頂尖輪胎品牌提供機車、轎車、農業、工業及航空等專業用途輪胎,近年在量產化標準機市場的高度競爭下,積極優化生產彈性及韌性。三貿機械研發部經理林祥凱指出:「開發客製化產線需兼顧生產效率及多變的設備需求,然而在技術人才與研發量能有限的情況下,如何有效加速生產決策成為一大挑戰。期望藉由洛克威爾自動化的多項數位工具整合,以高效掌握產能與研發資源,進一步深化數據應用能力,切入全世界前三輪胎產業市場。」

 

自數據洞察、設計效率與安全管理推動數位轉型

三貿機械為洛克威爾自動化 PartnerNetwork™ 的金牌夥伴,原先已採用硬體解決方案於設備安全,此次針對製程優化選擇導入 FactoryTalk® Optix™、Studio 5000®設計軟體等數位工具及控制系統設置,增進效能及安全性,成功降低 20% 停機時間並藉此擴大設備優勢:

  • 掌握關鍵生產數據:為將數據洞察轉化為實際產線效率,FactoryTalk® Optix™ 結合設備感測器,即時擷取可視化生產數據,並與第三方雲端應用程式相容,可進行遠端監控與深度分析,產線人員得以即時掌握機台運作與製程狀態,提升設備管理與決策效率。
  • 強化設備彈性與系統整合效率:藉由 Studio 5000®設計軟體進行設計流程模擬,整合控制器與伺服驅動器等硬體資源,實現高效能設備配置;同時搭載 Ethernet/IP 通訊模組與聯網元件,無縫連接不同作業環境,簡化系統整合過程,並加速機台開發週期。
  • 並行安全與高效生產:當產線發生異常時,獨立的 PLC 雙核心控制系統可即時應變並自動停止作業,確保設備與第一線人員安全性外,同時也避免長時間停機的潛在風險,實現工廠營運最佳化。

洛克威爾自動化資深客戶經理歐峻杰表示:「洛克威爾長期投入台灣製造業的數位轉型,藉由全球 OEM 技術顧問(GOTC)在地輔導的支持,協助三貿機械整合現有系統與平台,降低潛在停機風險和導入門檻,賦能在地 OEM 廠在高度競爭的國際市場中穩健前行。」在邁向高度自動化與永續製造的進程中,洛克威爾自動化將持續協助三貿機械擴展數位應用深度,以創新技術實現淨零碳排並接軌國際標準,打造具彈性、效率及安全的智慧工廠。

 

點此了解詳細案例內容。

已發佈 2025年6月19日


為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 三貿機械聯手洛克威爾自動化 深化輪胎成型機智慧製造布局