老化控制系統與設備問題
Lake Chelan Reclamation District(該區),作為RH2的長期客戶,正面臨超過40年的過時控制系統與電氣設備問題。該區位於華盛頓州Manson,擁有九座泵站。
Clayton表示:「他們有一些嚴重的控制系統問題。每當出現小型電力波動時,必須手動重啟系統,這大約需要6 ~ 8小時。這是一個擁有非常昂貴葡萄園和果樹的地區,幾個小時沒有水可能導致高額的作物和樹木損失。」
Clayton的團隊以Rockwell Automation CompactLogix™ 5370控制器及升級的無線通訊網路,為該區升級了控制系統。團隊同時制定計畫,避免在電力波動後需手動重啟系統。
Clayton解釋:「我們利用Studio 5000® 程式設計來檢視整個系統,並在無需操作員介入的情況下自動重啟泵站。這減少了操作員加班時間,並提升了客戶的運作時間。」事實上,在控制系統升級的前2年內,該區的加班時數最多減少了25%。
系統與設備升級帶來多項效益
接著,團隊以Rockwell Automation的CENTERLINE® 中壓(1500)及低壓(2100)馬達控制中心,升級了老舊的電氣設備。
Clayton表示:「我們能夠透過CNWS預先採購設備。預先採購是許多市政單位想避免的風險,因此我們努力將風險降至最低。Rockwell Automation確實大力協助。我們能直接與工廠合作,依加速時程設計並提供設備,並與Rockwell的在地經銷商合作管理備品,確保設備準時到貨,讓一切順利無礙。」
升級前,員工需每日巡檢泵站。現在,升級後的泵站僅需每週檢查一次。該區也能將這些泵站的運維資金重新分配至其他資產。
此外,藉由記錄與存取電力監控數據,團隊發現高電力波動及造成泵站問題的生產模式。根據這些洞察,他們得以調整公用事業配電系統,進一步優化運作。