義大利生產線末端包裝專家Cama Group是一個絕佳的例子,展現了一家公司如何傾聽客戶需求,然後提供符合其精確需求的解決方案,而非從有限的技術範圍中開發接近的匹配方案。
這種能力源於Cama在多種包裝方法上的精進,以及服務眾多市場、產品和包裝風格所累積的經驗。為了維持這個地位,Cama必須確保其機械、機電和電氣系統盡可能靈活——以應對無數種包裝可能性。
合作夥伴關係的力量
據Cama Group軟體與自動化經理Filippo Aspesi表示:「作為Rockwell Automation PartnerNetwork™的Gold OEM Partner,我們非常幸運能與該公司在義大利的技術團隊建立牢固的關係。客戶經常要求我們開發有趣的解決方案,那些超出您可能歸類為『正常』包裝範疇的方案,因此與我們的自動化供應商保持密切關係真的很有幫助。
「Rockwell Automation義大利團隊每年都會向我們介紹新技術以及正在開發中的產品描述,」Aspesi解釋道。「這讓我們能夠基於新功能來發展我們的自動化解決方案。其中一個例子是新的驅動器系列,我們目前正在評估中。我們也在研究一個新的安全系統,它簡化了連接和配置。
改變遊戲規則的靈活性
Aspesi解釋Intelligent Track Systems也越來越受到青睞。「我們的客戶真正認識到iTRAK和MagneMotion的潛力。兩者都是機器和製程靈活性的遊戲規則改變者。它們並非適用於每個應用,但我們對這些技術的經驗以及與Rockwell Automation的合作意味著我們可以在它們將成為客戶挑戰最有效解決方案的地方建議和指定它們。」
最近一個需要Cama機器最大靈活性的專案是為Hawaiian Host——一家位於檀香山的北美領先糖果公司。Cama開發的交鑰匙生產線設計用於精細處理裸裝巧克力產品,有三種不同形狀,然後將它們包裝成各種不同的數量(15)、包裝格式(17)和SKU(5)——全部以每分鐘1500件的產量進行。
憑藉第三方雷射視覺系統和專業氣動夾具,該機器展現了當前在產量、產品變化和機器靈活性方面的最先進技術,這要歸功於Cama的機器和硬體設計與Rockwell Automation緊密整合的自動化架構的完美結合。
永不成為薄弱環節
Cama Group銷售總監Alessandro Rocca解釋:「這是我們整個套件的絕佳部署,從機械設計,到Rockwell Automation的先進機電自動化解決方案,再到AR和AI以提供更高的效率和易用性。糖果業要求最高效率,作為解決方案提供商,我們必須確保我們的技術,包括來自供應商的技術,都不會成為更大製程中的薄弱環節。事實上,在大多數應用中,我們的機器往往受到上游和下游製程的制約。我們的目標是在任何行業中都不限制生產線速度。」
持續改進
這些效率正在不斷調整,正如Aspesi補充道:「在『幕後』進行著大量的持續開發工作,其中大部分我們的客戶並不知道。在Rockwell Automation團隊的幫助下,我們正在改變我們內部開發機器人的邏輯和軌跡。您不一定能看到這些修改,因為其中許多都非常細微,但如果您評估性能,您會發現它們實際上運行得更快。
「進一步說明,」他總結道,「我們的運動和軸開發現在也變得更容易了,因為最新版本(V.35)的Studio 5000 Logix Designer®軟體允許我們在新的軸測試模式中完全虛擬化所有軸。這對我們的設計程序產生了很大的影響,因為我們現在可以在將完整系統放入機器之前進行模擬、壓力測試和改進。Rockwell Automation在技術和支援方面真的處於領先地位!」
如需更多關於Rockwell Automation PartnerNetwork的資訊,請點擊這裡。