Loading
案例研究 | 家庭及個人護理
Recent ActivityRecent Activity

包裝製造商利用 iTRAK 提升競爭力

為了提高生產線生產力,STAX Technologies選擇了iTRAK智能軌道系統。這也幫助STAX成為業界最受尊敬的公司之一。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
STAX Technologies iTRAK 於客戶

挑戰

  • 一家衛生紙包裝製造商,如同其他競爭對手公司一樣,面臨基於機械生產系統的緩慢、手動切換時間,對生產力造成負面影響。

解決方案

iTRAK

  • 在直線或曲線路徑上提供多個移動器的獨立控制
  • 以軟體取代旋轉驅動的鏈條、皮帶和齒輪
  • 重新定義生產自動化的速度與靈活性
  • 減少切換時的停機時間
  • 確保短期生產仍能保持獲利
  • 降低定期維護並減少機器尺寸

成果

生產力大幅提升

  • 製程切換時間從數小時縮短至數分鐘
  • 由於採用iTRAK系統,將間歇式包裝技術轉為全流程包裝技術,在高速運轉下包裝品質顯著提升。
  • 生產速度提升10~20%,整體效率提升約40%。
競爭力提升
  • STAX現已被認可為業界技術領先且最具競爭力的領導者。
  • 提升企業形象,成為主要國際參與者
  • 與Rockwell生態系統的合作夥伴(如Kimberly Clark)開啟合作機會

關於STAX

STAX Technologies是一家位於塞爾維亞的紙巾包裝設備行業市場領導者,其核心產品包括包裝機、捆包機、裝箱機和碼垛機。自2002年2月於Cacak成立以來,STAX已建立全球客戶基礎,並持續為市場提供創新且具最高技術水準的解決方案。

STAX與客戶合作,了解其需求並提供創新技術解決方案。其在市場上的差異化優勢在於能迅速適應快速變化的市場趨勢,以及高度的創造力與創新能力。

公司持續專注於紙巾轉換產業包裝機械的開發與製造。多年來,透過不斷創新,STAX已成為包裝產業的領導企業之一。作為紙巾轉換產業頂級自動化系統的製造商,STAX為個人護理紙巾包裝提供完整解決方案,並滿足客戶的特定需求。

STAX的目標是成為紙巾轉換產業包裝解決方案的全球領導者。
 

問題

STAX與其他競爭對手公司一樣,在針對廚房紙巾捲和衛生紙等消費紙製品包裝優化的機器之切換時間與生產速度方面面臨挑戰。

目前業界所用的傳統機器採用標準結構,包含鏈條或皮帶,所有部件皆與其連接。這意味著每當需要切換產品時,生產必須停止。切換需以工具手動完成,最終用戶需重新調整所有設定、設置新位置、重新組裝並測試新配置,這一過程往往需耗時數小時以上。

Rockwell Automation OEM銷售經理Tomas Babka解釋:「幾乎所有OEM仍然使用旋轉驅動的鏈條、皮帶和齒輪來控制系統,這使得切換變得困難。您需要在正確時間擁有正確工具的技術人員。」

因此,該流程相當緩慢,且機械設計必須極為堅固,以因應整個包裝流程中的高峰值與耗時特性。

正如Rockwell Automation OEM客戶經理Josef Slapak所說:「這取決於最終用戶。這台機器適用於任何人。有些企業在整個機器生命週期中僅使用四包裝衛生紙,因此在切換上獲益不多,但他們能以更高速度運行機器,獲得優質包裝。

同時,其他需要更頻繁更換規格的生產商在切換時間較長時會損失金錢。使用配備iTrak的機器是解決此問題的理想方案。」

STAX正在尋找能協助其為市場帶來獨特創新產品的解決方案。這同時有助於提升其形象,並使其被認可為高度創新與高端技術解決方案的OEM供應商。
 

解決方案

STAX於2015年6月在Automation University首次接觸到Rockwell Automation的iTRAK智能軌道系統,並迅速意識到這代表了生產流程全新的思維方式。基於此,STAX很快批准開發全新機器,並在多次造訪Rockwell長島設施後,於2016年夏季訂購iTrak。該機器於2017年2月在Tissue World展會上正式推出。

iTRAK是一套模組化、可擴展的線性馬達系統,能在直線或曲線路徑上獨立控制多個移動器。它讓OEM能擺脫旋轉驅動的鏈條、皮帶和齒輪,並以簡單有效的軟體取而代之,重新定義自動化的速度與靈活性。正如STAX Technologies技術總監Aleksander Bukvic所言:「我們發現這個產品,正是我們將機器提升至下一技術層級所需的解決方案。」

該技術協助企業將生產率提升40%或更多,減少切換停機時間,並確保短生產週期仍具盈利能力。它同時降低定期維護成本並縮小機器體積。


成果

STAX客戶更換生產流程所需的數小時時間,透過iTrak迅速縮短至僅需數分鐘。這確保其能以遠高於以往的速度生產更多包裝產品。STAX先前的轉換器每分鐘可運行180包,採用iTrak後立即提升至每分鐘200~220包。

除了生產流程的有效性外,STAX的企業形象也大幅提升,並日益被認可為不僅是Rockwell Automation的獨特且有價值的合作夥伴,也是其他主要國際企業的重要夥伴。

正如Tomas所解釋:「從一開始,STAX就被定位為來自塞爾維亞、以合理價格生產高品質機器的公司。但其所有者已成功將公司提升至更高層級,證明其有能力與全球領先OEM競爭,並打造最高技術水準的機器。

希望提升在北美與南美市場的存在感,使與Rockwell Automation的合作成為極為正面的舉措,尤其考慮到Rockwell Automation在這些市場的聲譽。

這次擴展也為來自Rockwell生態系統的主要合作夥伴(如Kimberly Clark)打開了大門。STAX近期成為Barry-Wehmiller集團成員,進一步擴大成長潛力。

「我認為使用iTRAK是STAX與Rockwell合作的最佳成果,」Josef說。「結合雙方優勢,STAX運用Rockwell的iTRAK系統,為產業樹立了全新技術標準。」

已發佈 2020年9月21日

主題: Household & Personal Care Motion Control
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
  5. Chevron LeftChevron Left 透過 iTRAK 提升競爭力