Loading
成功案例|礦業
Recent ActivityRecent Activity

掘金:Everest Metals運用PlantPAx提升偏遠礦區黃金生產效率

Everest Metals的Revere金礦專案採用PlantPAx® DCS,實現即時診斷、遠端支援及全廠控制。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Everest Metals in gold revere. Copilot said: Industrial processing equipment with a conveyor belt and tanks set up on red dirt terrain, with several utility vehicles parked nearby in a remote, shrub-covered landscape. A water reservoir and piping system are visible beside the machinery under a clear blue sky.
EVEREST METALS CORPORATION Logo

Everest Metals Corporation 是一家於澳洲證券交易所掛牌的西澳資源公司,專注於在第一級礦業轄區內,從事黃金、基本金屬及關鍵礦產的探勘與開發。

挑戰

  • 偏遠的西澳礦區,需要在現場人力精簡的情況下,實現可靠的全廠控制
  • 受黃金市場強勁行情帶動,需要快速完成調試
  • 在現場無全職電氣技師駐守的情況下,仍需具備即時診斷與遠端故障排除能力
解決方案

  • PlantPAx®分散式控制系統
  • 由洛克威爾自動化系統整合夥伴 EQ Logic  設計並執行的系統
  • 整合 CompactLogix® 處理器、 PowerFlex®驅動器及 POINT I/O™ 模組
  • 實現遠端調試,並獲得洛克威爾自動化強大的技術支援
結果

  • 即時資料與診斷功能,提升營運透明度與決策品質
  • 停機時間減少,營運效率提升
  • 具備遠端監控、故障排除及廠房優化能力
  • 可擴充平台支援Revere Gold專案未來發展

挑戰


Everest Metals Corporation’s 位於西澳的Revere金礦專案,需要一套堅固可靠的全廠控制解決方案,以支援其在Murchison地區、佔地171平方公里的偏遠大型礦區高效生產黃金。

在黃金價格強勢帶動的急迫需求下,Everest Metals需要一套能快速完成調試,同時兼顧長期營運價值與擴充性的系統。

由於地處偏遠,該作業現場也無法配置全職電工,因此更需要遠端故障排除、即時診斷,以及在無須持續現場支援的情況下,仍能維持更可靠的廠房效能。

解決方案


Everest Metals導入了洛克威爾自動化 PlantPAx® 分散式控制系統,該系統專為Revere金礦專案量身打造,並由洛克威爾自動化系統整合夥伴 EQ Logic 負責執行。

EQ Logic運用其在礦業與海事自動化領域的豐富經驗,設計並執行了這套端到端解決方案,實現快速且整合度高的部署。

此解決方案的關鍵組成包括:

  • 作為全廠控制與資訊平台的洛克威爾PlantPAx DCS
  • 與 CompactLogix® 處理器、PowerFlex® 驅動器及 POINT I/O™ 模組整合
  • 支援加速部署時程的遠端調試能力
  • 洛克威爾自動化在快速調試期間提供強力的技術支援
  • 可擴充的系統架構,支援未來的營運擴

PlantPAx 平台提供統一的控制與資訊環境,實現全廠一致且即時的透明度。

洛克威爾自動化南太平洋地區副總裁Adrian Giecco表示:「PlantPAx提供全廠適用、可擴充且整合的控制與資訊平台,協助生產商做出更好、更快速的生產決策,提升效率並降低營運風險。」

「像這樣的金礦作業,需要具備靈活應變能力,同時將停機時間降至最低,因為每停產一秒,就代表少賺一秒的收入。」

「此外,PlantPAx採用經過實證的成熟方法,可減少人為錯誤。安全功能已內建於系統程式中,且不會被繞過。」

結果


PlantPAx 的導入,已為Everest Metals的Revere金礦專案帶來實質效益。

透明度提升,決策速度加快:即時資料與診斷功能,讓操作人員能更深入了解廠房效能,並做出更快速、更明智的生產決策。

「有了這樣的系統,資訊就是關鍵所在。資料的品質,決定了你能發揮到什麼水準—因此,擁有即時且高品質的資料,能帶來更高的效率與更好的成果。」

Harikrishnan Subbian - EQ Logic總監

停機時間與營運風險降低:標準化控制與整合式安全功能,有助於減少人為錯誤、提升可靠性,並將非計畫性停機降至最低。

遠端作業能力:鑑於該礦區地處偏遠,具備以下能力至關重要:

  • 遠端調試系統
  • 即時進行場外診斷
  • 無須全職現場電工即可進行故障排除

Subbian補充道:「這套系統擁有友善直覺的操作介面,讓操作人員能快速熟悉系統並著手優化營運。所有調試工作皆可遠端完成,後續的診斷與修復工作也將能以同樣方式進行。鑑於這座礦區地處偏遠,這是一項至關重要的功能。」

支援未來成長的可擴充平台:隨著Revere金礦專案邁向礦產資源量估算及後續階段,PlantPAx系統提供了靈活的基礎,能在不中斷作業的情況下,隨營運需求擴充。

「Everest Metals投入的每一分錢,都是以創造最大價值為目標,而這套控制系統整合方案已展現其價值,並具備能持續為我們的營運增添價值的功能。」

Simon Phillips - Everest Metals業務發展暨投資人關係代表

「EQ Logic與洛克威爾自動化全力配合我們,達成極具挑戰性的調試期限,並創造了卓越的成果。」

「隨著Revere金礦專案邁向初步礦產資源量估算及後續階段,可擴充的PlantPAx平台,確保控制系統能在不中斷作業的情況下,隨營運持續成長。」

已發佈 2026年6月12日

主題: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Industrial Automation & Control Asset Management Production Automation Metals Mining PlantPAx Distributed Control Systems
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 掘金:Everest Metals運用PlantPAx提升偏遠礦區黃金生產效率