Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

安可紙巾廠驅動升級提升生產力

Rockwell Automation 的全球解決方案團隊運用其工程能力,客製化了一套部分產線升級方案,該方案可與現有系統整合,以提升紙巾生產速率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Encore Tissue Plant 客戶設施

挑戰

  • 設計解決方案以升級紙巾機驅動器,提高機器的生產線速度

解決方案

  • 整合控制與安全 - GuardLogix® 過程自動化控制器配備乙太網通訊
  • 與紙巾機控制系統介接的軟體
  • 驅動器升級 - PowerFlex® 755(500kW 與 250kW)驅動器取代現有直流驅動器
  • 基於驅動器標準的紙巾機應用軟體設計與開發
  • 解決方案設計可安裝於小型開關室現有可用空間

結果

  • 符合現行安全標準 - GuardLogix® 降低安全風險並協助機器符合現行安全標準
  • Guardmaster® 門鎖裝置防止工廠人員未經授權進入
  • 提高紙巾機生產線速度 - 升級成功提升紙巾機生產線速度以增加產量
  • 調試期間干擾最小 - 工廠驗收測試於安裝前提供硬體與模擬軟體的整合測試
  • 安裝與啟動期間提供本地技術支援

可持續發展是澳洲紙漿和造紙產業的關鍵組成部分。技術進步帶來了減少環境影響、提升安全性並支持紙巾生產流程持續可持續發展的能力。

Encore Tissue是一家澳洲家族企業,由Holckner家族於1998年創立,成員包括Charlie Holckner及其兩位兒子David和Mark Holckner。

如今,該公司是衛生紙和廚房紙巾的領先製造商,在維多利亞州Laverton North設有製造工廠。Encore的理念是生產高品質產品,並致力於承擔環境、社會及經濟責任。

纖維原料來自負責任管理的人工林和再生林。纖維由本地及國際供應商提供,這些供應商依據嚴格的國際標準實施可持續森林管理。所有供應商均在森林管理委員會(Forest Stewardship Council)認證的環境系統和實踐下運營。

Encore Tissue致力於實現可持續的經濟增長,造福當代及後代,同時不威脅我們運營所在世界的資源或生物系統。

隨著公司成長為行業主要參與者,致力於製造流程的持續改進。作為這一承諾的證明,Encore Tissue決定對其部分紙巾生產線進行升級,以緊跟最新技術、提升產能,並通過提供超越客戶需求的更高品質產品來協助客戶。

本項目範圍為升級原有的紙巾機器,該機器自2003年投產,旨在導入新技術並提升生產效率。

Encore Tissue Plant 客戶設施

Encore的紙巾機因升級而提升了生產產量

推動組織紙生產增長

Encore的原始組織紙機來自義大利,配備了由Rockwell Automation供應的Reliance Automation組件。該組織紙機自義大利南部的Velcarta遷移,並於2002/2003年安裝在Encore Tissue位於Laverton North的工廠,使Encore能夠供應全系列多層原生與再生轉換組織紙產品。

在組織紙機遷移過程中,原有的壽命終結Reliance直流驅動器升級為更新的FlexPak 3000直流驅動器,開啟了Encore Tissue與Rockwell Automation的合作關係。然而,隨著對Encore產品需求的持續增長,原始組織紙機需要升級,以採用新技術提升品質與產量。

Main Image

新升級硬體已與現有系統整合。

據Encore Tissue的項目經理Mark Camilleri表示:「我們與Rockwell Automation保持著長期的合作關係。該公司早在2003年就為我們升級了驅動器,因此當我們著手進行最新的生產線升級時,我們邀請他們參與項目投標。再次地,他們的方法、解決方案與能力使他們成為最合乎邏輯的選擇。」

紙巾製造過程始於約99.8%水和0.2%纖維的紙漿。這種紙漿由一個稱為風扇泵的大型泵浦送入機器,經過流漿箱,將紙漿分佈到成形織物上,形成紙巾片。然後紙巾片被轉移到毛氈上並通過機器運輸。

毛氈經過吸水輥,從紙巾片中去除部分水分,然後紙巾片被轉移到一個稱為Yankee Dryer的大型蒸汽加熱並加壓的滾筒上。Yankee Dryer進一步乾燥紙巾片,在氣體加熱罩的輔助下,直到紙巾片達到95%纖維和僅5%水,然後從Yankee Dryer上起皺並由pope reeler捲繞到紙芯上,形成成品母捲。

為了透過新機器獲得額外千瓦並提升生產產量,風扇泵浦、成型輥和吸壓機驅動器從FlexPak 3000 DC驅動器升級為四台新的 PowerFlex® 755 AC驅動器 ,並將現有控制系統升級為GuardLogix®以符合安全需求。

「作為設計流程的一部分,我們前往工廠測量房間,以確認驅動器是否能安裝於現有空間,但由於AC驅動器的佔地面積遠大於DC驅動器,因此我們必須調整驅動器的配置,才能使其安裝於房間內。

Main Image

GuardLogix® 控制驅動系統以及機器安全電路。

這涉及將部分驅動器的排列順序反向,並將斷路器面板設置在左側而非右側,使其與屋頂的高樑對齊,」Rockwell Automation高級解決方案顧問Peter Tomazic表示。

「紙巾機需要高電流系統,進線電流為4000A,因此需要找到適當額定的匯流排系統。此外,由於至少50%機櫃被保留,我們必須確保其能與現有機櫃對接,並使系統有效整合,」他解釋道。

根據Mark Camilleri表示:「為了持續發展業務,我們需要緊跟最新技術,並為客戶提供高品質產品。Rockwell Automation團隊能夠依我們需求客製化面板與解決方案,並最大化我們的產出。」

整合安全

Encore致力於提升其製造流程並滿足安全要求。當紙巾機最初啟用時,ControlNet是用於驅動系統控制的網路,因為當時乙太網尚未成熟。現在,乙太網可在同一網路上實現所有協調驅動系統控制,以及安全與標準IO。

Main Image

Guardmaster®電磁鎖定開關用於保護人員與機器。

「作為升級的一部分,GuardLogix®被用於在單一平台上結合控制與安全,協助工廠符合現行及未來的安全法規。這種整合控制與安全的另一項優勢是降低了安裝成本與設定時間。此外,我們也使用了 Allen-Bradley® Guardmaster® 門鎖裝置,以防止工廠人員在機器處於可能危險狀態時未經授權進入機器的捲軸區域。」Rockwell Automation高級專案工程師Matthew Barrett表示。

軟體客製化

根據Matthew Barrett的說法:「供應產品是容易的部分,但了解其如何被設計以運行則更具挑戰性。對於這類設備,您需要確保驅動器以相同速度運行,以避免機械損壞或斷裂,因此在驅動器的工程設計中需要相當多的智慧。我們憑藉多年經驗,為這類應用開發了軟體庫,這節省了工程時間並提升了可靠性。」

Encore工廠現已歷經三代Rockwell Automation解決方案,並逐步遷移設備,以便未來任何剩餘設備需要更新時,能夠輕鬆完成。

「能夠分階段遷移從經濟角度來看是有利的,產品具有高度靈活性,使新解決方案與我們現有設備的整合變得無縫,」Mark Camillieri表示。

作為系統測試的一部分,進行了完整的工廠測試,以將安裝時的停機時間降至最低。這證明了整個系統作為乾式系統正常運作,並驗證了部分功能。在調試過程中,遵循了標準協議,使安裝變得容易,並確保沒有任何停機時間。

可持續生命週期

根據Encore Tissue董事David Holckner的說法:「今天我們有三代Holckner家族成員在專業管理團隊的支持下共同工作,我們都期待著繼續發展業務的挑戰,並憑藉我們的新能力,為客戶提供更優質的紙巾和創新產品。」

水是造紙製程中的關鍵資源,減少用水量一直是Encore Tissue的重點項目。自開始以來,每噸紙張製造所用水量已減少65%。這主要歸功於在製程中重複利用和回收水。

「該解決方案更具能源效率,幫助我們在製程中使用更少的水,特別是在達到滿負荷運行時。整合與調試過程簡單明瞭,這意味著我們能夠順利運行且無重大停機時間,我們也已熟悉產品的外觀與操作方式,使其易於操作。由於這項解決方案,紙巾機現在產量提升,這正是我們的關鍵業務驅動因素,」Mark Camillieri表示。

「我們很享受與Rockwell Automation合作,他們是一家非常專業且對自家產品瞭解透徹的公司。他們易於合作,並在產品與服務方面提供靈活性,因此我們毫不猶豫地向其他客戶推薦Rockwell Automation,」他說。

已發佈 2016年3月10日

主題: Fiber & Textiles
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
  5. Chevron LeftChevron Left Encore Tissue廠驅動升級提升生產力