Loading
案例研究 | 石油與天然氣
Recent ActivityRecent Activity

BCPGroup運用科技推動永續發展

BCPGroup與MAGNETA運用永磁馬達技術及人工智慧應用,推動石油與天然氣產業的永續發展倡議。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
bcp集團和magenta員工站在油氣場地,於使用人工舉升技術的油井泵前
bcp集團標誌

BCPGroup是人工舉升系統中智能控制器和解決方案的領先開發商、製造商及安裝程式,專注於石油和天然氣行業。該公司在全球各地的油井中已安裝超過5000套系統。

其位於德克薩斯州休斯頓的最新子公司MAGNETA作為其北美總部,專門開發永磁電機技術及其相應的人工智慧應用。

Alexander Mendoza
Alexander Mendoza
BCPGroup執行長兼總裁
Diego Mendoza
Diego Mendoza
商務開發,MAGNETA
挑戰

  • 降低能源使用
  • 減少碳足跡
  • 符合國際環保要求
  • 減少諧波
  • 控制成本
解決方案

  • PowerFlex® 755TR 變頻驅動器
  • PowerFlex® 6000T 中壓交流驅動器
  • CILA2S® 5G MAGNETO 通用智能控制器
  • MAGNETO 永磁電動機解決方案
  • MAGNETO 人工智能 FOS 平台技術
結果

  • 泵送應用可節省20~30%的能源
  • 人工舉升與泵送應用的維護成本降低40%
  • 油井生產力提升30%

數十年來,BCPGroup 一直是石油和天然氣行業人工舉升系統智能控制器與解決方案的可信賴開發商、製造商及安裝程式。該公司在美國、墨西哥、哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾、秘魯、巴西和埃及的油井中,擁有超過5000套系統的安裝基礎。

其最新子公司MAGNETA不僅作為公司北美總部,也是開發永磁電機(PMM)技術與人工智能(AI)應用的中心,協助石油和天然氣公司推動可持續發展。

作為Rockwell Automation PartnerNetwork™ 計劃的黃金級OEM成員,BCPGroup自公司成立23年多以來,一直與Rockwell Automation緊密合作,將其技術嵌入BCPGroup的解決方案中。

「我父親以尖端技術與創新創立了這家公司,並尋求業界最佳合作夥伴,」現於MAGNETA擔任業務開發職務的Diego Mendoza表示。「這就是我們選擇與Rockwell Automation合作的原因。我們將他們所有產品整合進我們的解決方案中。」

這包括BCPGroup的創新AI應用。

「現在大家都在談論AI,」BCPGroup執行長兼總裁Alexander Mendoza表示。「但我們自23年前首次推出人工舉升系統智能控制器以來就已經在使用AI。AI早已是我們工作方式的一部分。」

挑戰

減少能源使用與環境影響

在全球減少能源與環境影響的要求推動下,石油與天然氣公司正尋求更具可持續性的營運方式,同時維持生產力與競爭力。BCPGroup創立MAGNETA,以擴大其智能控制器的應用,他們深知這些控制器能協助石油與天然氣公司實現其可持續發展目標。

「可持續發展對我們而言是一項非常重要的議題,也是必須面對的重大挑戰,」Diego解釋道。「我們長期以來一直協助石油與天然氣公司減少能源使用並提升生產力。與Rockwell Automation合作,我們希望將努力重點放在美國石油產業,因為各公司正開始推動其可持續發展目標。我們可以提供協助。」

解決方案

人工智慧驅動控制、PMM馬達與能源優化技術

為實現這一目標,BCPGroup已在MAGNETA品牌旗下開發並推出一系列產品。這些產品包括:

  • CILA2S 5G MAGNETA通用智能控制器,適用於抽油桿泵(SRP)、螺桿泵(PCP)與電潛泵(ESP),
  • 永磁馬達(PMM)解決方案,以及
  • 人工智慧磁通定向無感測器(FOS)平台。

PowerFlex® 755TR變頻驅動器,搭載主動前端(AFE)技術,以及PowerFlex® 6000T中壓交流驅動器,兩者均具備PMM控制功能,並內建於MAGNETA產品線中。

「Rockwell一直是完美的Partner。他們和我們一樣致力於解決石油與天然氣產業的永續發展需求,並將其在變頻驅動器領域的專業知識帶入這一挑戰,」Diego表示。「他們提供最尖端的變頻驅動器,配備AFE技術,可減少對電網的諧波回饋。他們也與我們合作開發了PMM控制韌體,使我們能將其普遍應用於所有人工舉升方法的PMM應用中。」

結果

顯著的能源與營運節省

根據初步測試,BCPGroup認為MAGNETA有助於石油和天然氣公司實現顯著的能源與成本節省。

「我們的模擬非常精確,預測每口井可節省20%~30%的能源,」Diego解釋道。「將此數值乘以數千口井,這將是我們能協助該產業消除的一大筆能源支出。」

此外,MAGNETA的AI功能可即時分析井口作業數據,讓用戶能夠設置預防性維護警報,並根據井的當前運行狀態優化控制。BCPGroup估計,這將協助用戶在人工舉升與水泵應用方面減少超過40%的維護成本。

「Rockwell與BCPGroup攜手,為美國石油和天然氣產業帶來尖端技術,協助他們降低營運支出與資本支出,同時減少營運碳足跡,」Alexander表示。「這些都是將推動產業向前發展的革命性技術。」

已發佈 2024年10月16日

主題: Drive Sustainability Oil & Gas Drives
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left BCPGroup運用科技推動永續發展