Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

簡化馬達控制中心的配置、監控與維護作業

IntelliCENTER® 資料集可識別 MCC 中支援 EtherNet/IP 技術的關鍵馬達控制元件 – 有助於確保設備運作方式可持續獲利

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
照明充足的汽車組裝大型生產線設有數十個員工工作站,其中元件連接至馬達總成

更快完成馬達控制中心與製造應用的調試作業

馬達控制中心(MCC)的設定和運作相當複雜,且要求嚴苛。

工程師可能會遇到耗時的手動配置、系統透明度限制,以及故障檢測造成的延遲。此外,安全疑慮、意外停機時間、MCC 系統的擴充或更新問題等因素,則可能會讓情況更加複雜。這些阻礙不僅會降低生產力,也會提高發生錯誤的風險。

IntelliCENTER® 技術可以簡化設定、增強透明度,讓維護作業更安全智慧,進而減少上述難題,達到馬達控制中心配置和維護作業的轉型目的。這些優勢都需要仰賴強大的資料集做為基礎。

IntelliCENTER 馬達控制中心軟體:無可比擬的 MCC 資訊管道

IntelliCENTER 軟體會使用資料集製作馬達控制中心的數位圖示,以便團隊可以檢視整個馬達控制中心陣容的正視圖。可配置的檢視畫面提供系統狀態概覽,並可輕鬆存取錯誤資料、遠端診斷、電子文件等,因此有助於縮短停機時間。

  • 您可以透過安全的網頁瀏覽器,使用 FactoryTalk® Design Studio™ 檢視並管理已連線的馬達控制系統
  • 工程師可以透過直覺式正視圖(提供 MCC 陣容的圖示和所有連線裝置的即時資料),更輕鬆地查看並瞭解當下狀況
  • 狀態指示燈顯示每個馬達控制裝置的狀況,因此您可以看到運作中、故障或發出警報的裝置
  • 顯示畫面可以用於識別問題並支援主動式維護作業,人員不需經常親自訪視設備

若要啟用完整功能,您需要連同 MCC 訂購並上傳兩個 IntelliCENTER 資料集:

預先整合資料集:更快完成馬達控制中心的起始作業

裝置配置通常需要手動處理且相當耗時,因而會導致錯誤。有了 Rockwell Automation 解決方案,您可以自動執行工作來簡化流程。

當您連同採用 IntelliCENTER 技術的 CENTERLINE® 或 FLEXLINE™ 馬達控制中心訂購資料集時,您將收到數位下載的預先整合資料集。為了建立馬達控制中心正視圖與配置,資料集包含針對您特定 MCC 量身打造的必要詳細資料,包括裝置詳細資料,例如您 MCC 陣容中的設備類型(E300 或 PowerFlex 753 VFD 等)。這有助於工程師將其 MCC 裝置與 Logix 控制器整合,可望在大規模專案中省下數百小時的工程時間。

出貨後資料集:載入重要裝置詳細資料和文件

建置您的陣容後,出貨後的 IntelliCENTER 資料集會包含實際硬體的詳細資訊,例如序號、韌體修訂版本和其他裝置層級資料。此外,其中也包含馬達控制中心中每個智慧型裝置的完整圖說與手冊。上傳此資訊後,您可以看到:

  • 每個 MCC 箱體中的元件:每個智慧型元件的產品規格,包括過載繼電器、變頻器(VFD)和乙太網路交換器
  • MCC 箱體配置:馬達控制中心的配置,包括個別馬達控制單元的銘牌資訊
  • 操作裝置資料:已連接智慧型馬達控制設備的即時監控資料。這包括啟動器和 VFD 健全狀況、維護警示和系統效能
  • 保護設定:調整過載繼電器設定的參數,以及故障和警報情況的透明度
  • 圖說:MCC 陣容中所有單元的完整電路圖
  • 文件:手冊與零件清單資料庫,以協助進行 MCC 陣容中的單元故障檢測
  • 控制邏輯:與 Rockwell Automation 控制器輕鬆整合,屬於 FactoryTalk® Design Studio™ 的一部分
您的專案是從新開始,還是擴建現有廠房?
工程師與專案經理正在檢視藍圖
電子書
您的專案是從新開始,還是擴建現有廠房?

將製程、電力和馬達控制整合到單一平台,可縮短上市時間,並提升運作時間、節能表現與投資回報。 

進一步瞭解
啟用狀態監控的 CL2100 正視圖
IntelliCENTER® 馬達控制中心軟體
IntelliCENTER® 馬達控制中心軟體
IntelliCENTER® 馬達控制中心軟體
工業馬達控制中心軟體讓您能夠透過即時診斷功能深入了解您的MCC櫃體內部狀況。提升運行時間、生產力和安全性。
進一步瞭解
Endress+Hauser 製程訓練裝置 (PTU),2018 年 5 月 21 日和 5 月 22 日,美國印第安納州格林伍德

無可比擬的 MCC 資訊管道

  • MCC 的虛擬檢視畫面
  • 網路裝置
  • 即時營運資料
  • 裝置監測
  • 遠端診斷支援
  • MCC 文件

從資料到決策:Intelligent MCC 的優勢

藉由將 IntelliCENTER 資料集匯入 MCC 軟體,可將原始資料轉換成可採取行動的有效資訊,提供營運、維護和節省成本的優勢,讓您的廠房更智慧、更可靠地運作。

  • 驗證設計與工程:建立與驗證 MCC 設計,降低專案風險與工程時間
  • 同時可見性:一目了然地查看每個連接裝置的狀態,清楚知道哪些裝置正在運作、故障或發出警報,而不必親自前往設備
  • 降低營運成本:即時接收設備健康狀況和潛在失效的相關資訊,以預測性和主動性維護作業提升運作時間。減少緊急維修成本
  • 提高系統可靠性和運作時間:提供系統效能的即時資料,可協助防範意外失效並及早偵測故障,需要持續運作的產業可因此提升運作時間

提高安全性 – 透過遠端 MCC 監控降低電弧閃光危險

IntelliCENTER 馬達控制中心軟體可遠端監控網路裝置的狀態,員工位於安全的控制室可獲得妥善保護,避免暴露於電弧閃光危險。因此,工程師無需接近通電的馬達控制設備,即可對馬達控制裝置進行故障檢測與診斷。

滿足未來需求的擴充能力

隨著 MCC 的需求不斷演進,無論是新增區段或升級裝置,您都可以購買增量式 IntelliCENTER 資料集來加入新資訊。更新資料可整合到現有的陣容,確保您的系統檢視畫面保持在最新狀態,並易於維護。

邁向工廠自動化的穩健第一步

IntelliCENTER 技術是組織展開工業自動化之旅的理想起點。許多製造商都在探索如何翻新營運作業,而 IntelliCENTER 軟體(現已整合到 FactoryTalk® Design Studio™)非常容易上手,無需複雜的安裝或手動更新。使用者現在可透過網頁型應用程式存取 IntelliCENTER ,非常方便。

因此,這款軟體不僅符合成本效益,還是您自動化之路的實用幫手,特別適合已設有乙太網路基礎架構的設施。即使是在未完全數位化的廠房,採用 IntelliCENTER 技術的 MCC 也有助於促進自動化並提升營運效率。

您可以先從單一資料集開始,未來視需求逐漸擴充,不必擔心是否能夠順利整合。擴充能力也涵蓋馬達控制與整合式架構之間的連接,製造商能夠以彈性與成長為考量,打造更智慧、更緊密連結的營運方式。

使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中設定馬達控制中心裝置狀態監控
Rockwell Automation Left Bug 標誌
YouTube 影片
使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中設定馬達控制中心裝置狀態監控

如何在採用 IntelliCENTER 技術的 FactoryTalk Design Studio 中為 MCC 陣容設定裝置狀態監控。瞭解如何使用 FactoryTalk Design Studio 連接裝置、啟用遠端監控和檢視裝置狀態。

立即觀看
如何在採用 IntelliCENTER 的 FactoryTalk Design Studio 中檢視和管理馬達控制中心陣容
Rockwell Automation Left Bug 標誌
YouTube 影片
如何在採用 IntelliCENTER 的 FactoryTalk Design Studio 中檢視和管理馬達控制中心陣容

如何在採用 IntelliCENTER 技術的 FactoryTalk Design Studio 中檢視與管理您的 MCC 陣容。使用 FactoryTalk Design Studio 快速輕鬆地將 IntelliCENTER 資料集與 Logix Designer 整合。

立即觀看
在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中檢視馬達控制中心陣容的文件
Rockwell Automation Left Bug 標誌
YouTube 影片
在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中檢視馬達控制中心陣容的文件

瞭解如何在採用 IntelliCENTER 技術的 FactoryTalk Design Studio 中檢視馬達控制中心陣容的文件。使用 FactoryTalk Design Studio 快速找到低壓 MCC 或中壓 MCC 的圖面、手冊和備用零件清單。

立即觀看

已發佈 2025年11月26日

主題: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Industrial Automation & Control Smart Manufacturing Automotive & Tire Cement Food & Beverage Mining Metals Oil & Gas Pulp & Paper Water Wastewater Print & Publishing Power Generation Motor Control FactoryTalk Design Studio

Elizabeth Allen
Elizabeth Allen
Rockwell Automation 全球產品專家
Elizabeth Allen 是 CENTERLINE 2100 NEMA 低壓馬達控制中心的產品專家。Elizabeth 之前曾在 Rockwell Automation 擔任低壓變頻器技術支援工程師。她擁有密爾瓦基工程學院的機械工程學位。
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 馬達控制中心軟體可簡化配置、監控與維護作業