Loading
部落格 | 管理觀點
Recent ActivityRecent Activity

5G賦能方法:如何協助製造商打造未來工廠

未來的工廠會是什麼樣子?我們來看看5G將如何徹底革新所有製造業領域。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一般城市景觀

科技永不停滯。變化是不可避免的,當今主導技術最終會讓位給推動行業前進的新創新浪潮。這一趨勢目前正在製造業和B2B營運領域上演,因為過去十年的主導通訊標準4G現在正被5G所取代。

雖然5G最終也會被下一代技術所取代,但目前它為製造商提供了成為可行無線技術的承諾,可用於增強,甚至取代傳統的有線工業網路連接。這有可能成為一個範式轉變,有助於定義和建設未來工廠。這一轉變有助於減少支出和上市時間,同時提升組織靈活性與通訊能力。

對製造商而言,5G現已成為智慧製造中數位轉型的推動者,有助於實現從提升敏捷性到改善永續性的多元業務成果。工業營運可利用5G的興起來滿足其對高效能無線連接的需求,並藉此發展成為更加互聯的企業。

5G世界中的靈活性

未來工廠是建立在靈活性基礎上的。過去幾年說明了能夠快速調整以應對變化情況的必要性,並證明了在變動時期維持營運能力對成功至關重要。

這可能是改變機器以生產不同的最終產品,或調整系統以納入新設計,但這最終都回歸到從一開始就具備必要的營運靈活性。

5G透過縮短數據驅動洞察的前置時間,以及無縫快速地傳輸數據(無論是機器對機器還是機器對機器人),在生產現場提供這種靈活性與敏捷性。5G能夠提供的一個關鍵要素,是與前幾代行動網路相比,具備低延遲、更高可靠性和更大容量的通訊技術,這意味著可以更快速地傳輸更多數據,且延遲更低。這對於實現設備與系統之間的即時協作以有效運作,並減少非計劃性停機時間非常重要,因為對製造商而言,非計劃性停機時間可能極其昂貴。

探索工業Edge管理解決方案
探索工業Edge管理解決方案
部落格
部落格
探索工業Edge管理解決方案
邊緣運算範式已經到來,IX 領導者正為新機遇做準備。探索來自經驗豐富的工業領導者的邊緣管理解決方案。

實現即時通訊

然而,要達到更高程度的靈活性,通訊必須是即時的。隨著更多自主機器獨立運作,以及無人駕駛車輛在工廠車間變得普遍,操作員與機器之間的通訊變得更加重要。在智慧製造時代,靈活性與敏捷性至關重要,當需求不斷變化時,能夠立即且準確地進行通訊極為重要。

在這裡,5G可以成為無縫通訊的推動者。低延遲訊息讓機器人能夠與集中式操作員框架溝通所需的操作,使製造商能夠對整個流程有更高的可視性。但這一切都建立在可信賴的通訊基礎上。目前,通訊可以在工廠車間的所有場景中運行,無論是透過封閉迴路Wi-Fi,或是有線電纜,然而,透過無線通訊可以實現更多。

透過建立一個由數百個,甚至可能數千個感測器、致動器和機器組成的無線通訊網格,可以實現人機之間的無縫通訊,協助定義未來的5G工廠。

5G勞動力

隨著機器間通訊速度的提升,人與人之間的通訊也變得更快。未來的工廠是一個促進連接工作者的場所。展望未來,這不僅僅是將工作者連接到機器或資產,更是關於將人與人連接起來。

隨著勞動力變得更加流動且分散,順暢的營運需要即時通訊。這有助於工作者了解他們下一步需要到哪裡或下一個工作是什麼,這一切都透過5G無線功能來實現。即使他們接收到的訊息或支援來自可能相距數千英里的另一位工作者。簡單來說,5G消除了地理界限,使世界成為一個更加互聯的工作場所。

5G也能為工作者打造更安全的工廠。工作者可以在口袋中攜帶各種裝置和晶片,這些混合感測器需要無線通訊,當他們過於接近機器或進入對其具有潛在危險的區域時發出警報。有了這些感測器並進行即時通訊,問題可以在發生之前被偵測到,從而得以預防。 

Augmented Reality Comes of Age
Augmented Reality Comes of Age
部落格
部落格
Augmented Reality Comes of Age
Sebastien Grau, regional vice-president of sales in the Middle East, Turkey and Africa, explains why AR came of age in the pandemic and how it can help shape the future of digital transformation.

連接人員、流程和數據

隨著5G等新技術在製造業中變得更加普及、更加精簡和更加無處不在,在人員、流程和數據之間建立強有力的連接變得越來越重要。

在這個不斷連接的世界中,5G使一切運行得更加順暢,甚至能夠實現更高水平的協作。雖然無線化確實為製造組織帶來許多財務、營運和可持續發展方面的好處,但它所幫助創造的協作環境才能帶來最大的效益。

連接人員、流程和數據以即時生成可行的洞察,是未來工廠建設的基石,而透過5G能力實現的混合通信將使這些目標能夠在工業規模上得以實現。

 
欲了解更多資訊,請於2023年4月17~21日期間蒞臨2023年漢諾威工業博覽會參觀我們的展位。

已發佈 2023年2月28日

 
主題: The Connected Enterprise Management Perspectives

Sachin Mathur
Sachin Mathur
Rockwell Automation 軟體與控制業務部門 EMEA 總監
Sachin 專精於引導組織轉型計畫;透過新技術與合作夥伴生態系統,識別並實現終端客戶的業務成果。他堅信推動「跳出框架」的執行策略,並藉由與合作夥伴生態系統中的領域專家攜手合作,推動數位轉型。
聯絡方式:
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
  5. Chevron LeftChevron Left 5G如何協助製造商打造未來工廠